Alarma de velocidad demasiado alta

La selección de la alarma de velocidad actual es demasiado alta. Seleccione un parámetro menor de alarma de velocidad en la ficha Configuración de alarmas.
El valor de alarma de velocidad indica que se active cuando la velocidad del cambio entre muestreos de entrada excede el punto de ajuste. Establezca esta alarma en términos de unidades de ingeniería/segundo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal