Modulación de ancho de impulsos (Pulse Width Modulation, PWM)
El módulo (module) 1794-VHSC puede generar una señal de modulación de ancho de impulsos que es posible vincular a cualquier salida. Si se especifica un período de Base de tiempo y un Intervalo de compuerta cuando se selecciona la Modulación de ancho de impulsos para el tipo de contador de entrada, se asignan un contador y su primer comparador de ventanas de activación y desactivación y se genera la señal.
Entregue su opinión