Incongruencia entre valor de programa (program) de usuario y estado de programa

El valor del programa (program) de usuario no es cero pero el estado del programa está establecido en Mantener último estado. El valor del programa (program) de usuario debe ser cero si el estado del programa es Mantener último estado.
Establezca el valor del programa (program) de usuario en cero o establezca el estado del programa en Usuario.
El valor del programa de usuario es un valor específico que se establece si el controlador se cambia a
controlador (controller)
Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
modo Programa.
Modo Programa (program)
Modo del controlador (controller) durante el cual la lógica no se ejecuta, las salidas no se controlan y las operaciones de edición están disponibles. Si el interruptor de llave está en Remoto, el controlador (controller) está en el modo de programa (program) remoto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal