Ver resultados de ganancia de entrada - calibración de FLEX I/O

Para ver los resultados de la calibración de ganancia del canal de entrada:
ganancia
La relación entre la magnitud de una señal de salida y la señal de entrada.
En una ecuación lineal (y=mx+b), el parámetro (m) se usa para controlar la variable dependiente (y) a un valor especificado cuando la variable independiente (x) está en un máximo.
Vea la columna
Estado
.
SI:
  • Si aparece
    Aceptar (OK)
    , seleccione
    Siguiente
    para realizar la calibración de ganancia en los canales de salida.
  • Si aparece Error, seleccione
    Reintentar
    para repetir el proceso.
También puede seleccionar:
  • Detener
    para cancelar y salir de la calibración.
  • Ayuda
    para obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal