Interpretación de las tablas de atributos

Cada tabla de atributos tiene el nombre de atributo en el encabezado. Los nombres de etiqueta, GSV/SSV y MSG de cada uno de esos atributos son los mismos que el nombre del atributo en inglés, pero sin espacios. Por ejemplo, Inhibit Axis sería InhibitAxis.
Esta tabla proporciona una explicación de la información, la nomenclatura y las abreviaturas empleadas en las tablas e atributos.
Descripciones de los encabezados de columnas de la tabla de atributos
Encabezado de columna
Descripción
Uso
(Implementación)
Se usan los siguientes identificadores para el uso:
  • Requerido
    Este es un atributo requerido. Se admite para los modos de control enumerados para cada atributo.
  • Opcional
    Este es un atributo opcional. Se admite para los modos de control enumerados para cada atributo. Los atributos opcionales dependen del variador específico asociado.
  • Replicado
    Para obtener un listado de los atributos replicados en el variador, consulte Identificar los atributos de los códigos.
En la columna Uso, verá también las combinaciones de Uso y Modo, como por ejemplo las siguientes:
Método de control de vector de lazo cerrado C PVT
Variador D FC (cualquier dispositivo variador controlado por frecuencia o por vector)
Además de estas combinaciones, existen numerosos atributos que son aplicables o no aplicables al funcionamiento del variador sin sensores, por ejemplo, variadores controlados por velocidad operando sin dispositivo de retroalimentación. Para adaptarse a estas situaciones, se usan los siguientes códigos de función de dispositivo:
  • E Codificador presente.
  • !E Control sin codificador o sin detector, no hay presente ningún dispositivo de retroalimentación.
Códigos de control de dispositivo (modo)
Se usan los siguientes identificadores para los códigos de función de dispositivo:
  • Requerido - Todos = Todos los modos de control
  • Opcional - Todos = Todos los modos de control
Si es aplicable solo a implementaciones específicas, los siguientes códigos se usarán para indicar cuándo se aplican:
  • Códigos individuales:
    B = Conversores de potencia de bus (Sin modo de control, Sin método de control)
    G = Conversores CA/CC regenerativos (activos) (sin modo de control, sin método de control)
    N = Conversores CC/CC y CA/CC no regenerativos (pasivos) (sin modo de control, sin método de control)
    E = Codificador presente, solo retroalimentación (Sin modo de control, Sin método de control)
    F = Control de frecuencia (Modo de control de velocidad, Método de control de frecuencia)
    P = Lazo de posición (Modo de control de posición, Método de control de vector de lazo cerrado)
    V = Lazo de control de velocidad (Modo de control de velocidad, Método de control de vector de lazo cerrado)
    T = Lazo de control de par (Modo de control de par, Método de control de vector de lazo cerrado)
    C\D = Identifica los atributos con coincidencias, o los atributos replicados en el dispositivo/variador asociado.
  • Códigos de combinación:
    BE = Todas las funciones de dispositivos que usan sin método de control (N)
    O = Todas las funciones de dispositivos que usan los métodos de control de lazo abierto - Control de frecuencia (F)
    GN = Todos los conversores de alimentación de bus o fuentes de alimentación de bus, tanto regenerativas como no regenerativas
    C = Todas las funciones de dispositivos que usan los métodos de control de lazo cerrado (P, V, T)
    D = Todas las funciones de dispositivos que usan métodos de control (FC)
  • Códigos de variador sin codificador/sin sensor
    E Codificador presente. (N, P ,V ,T con dispositivo de retroalimentación presente.)
    !E Control sin codificador o sin detector, no hay presente ningún dispositivo de retroalimentación (Control de lazo cerrado por vector y por frecuencia)
Reglas de acceso
Para las reglas de acceso se usan para los siguientes identificadores:
  • Get = Servicio Obtener lista de atributos
    GSV = Se puede leer mediante la instrucción GSV Obtener variable del sistema.
    Get/SSV = Indica que el atributo solo se puede establecer mediante programación y no se puede establecer mediante software de configuración.
  • Set = Servicio Establecer lista de atributos
    SSV = Se puede escribir mediante la instrucción Establecer variable del sistema
    Set/SSV* = Indica que el atributo no se puede establecer mientras la estructura de alimentación del variador esté habilitada (el bit de Habilitación de la estructura de alimentación en Estado de eje CIP es verdadero).
    Set/SSV# = Indica que el atributo no se puede establecer durante el comando de seguimiento (el bit de Comando de seguimiento en Estado de eje CIP es verdadero).
    Set/GSV = Indica que el atributo solo se puede establecer cuando se crea el eje durante la descarga y no se puede cambiar en línea ni mediante programación.
    Set/SSV = Indica que el atributo solo se puede establecer mediante software de configuración durante la descarga de configuración inicial y no se puede establecer mediante programación.
  • MSG
    El mensaje solo se utiliza para acceder a los atributos del variador para los que no hay acceso GSV/SSV.
    Si desea usar una instrucción MSG para acceder a información desde un variador, necesitará los ID de Atributo y Clase.
    IMPORTANTE: Puede acceder a los atributos únicamente con un comando de mensaje si están marcados como accesibles por MSG en las tablas o el texto. Si trata de acceder a un atributo no marcado como accesible por MSG, datos inexactos se volverán al controlador.
  • Logix Designer
    Este atributo solo está disponible en la aplicación
    Logix Designer
    mediante los cuadros de diálogo Propiedades del eje.
T
Puede accederse como etiqueta de eje
Tipo de datos
Por ejemplo, DINT, UINT, SINT, REAL, BOOL
Valores predeterminados, límites de rango mínimos y máximos
DB = Base de datos de movimiento
Indica que el valor predeterminado procede de la base de datos.
FD = Valor predeterminado en fábrica calculado
∞ = punto flotante máximo = 3,402.... x 10
38
0+ = punto flotante mínimo = 1,2.... x 10
-38
maxpos = 2
31
/Constante de conversión
maxspd = 1000 * maxpos
minspd = minfloat
maxacc = 1000 * maxspd
minacc = minfloat
maxint = 2
15
- 1
maxdint = 2
31
- 1
- (guion) = No aplicable
N/A = No aplicable
Valores predeterminados = A no ser que se indique otra cosa, todos los atributos opcionales tienen un valor predeterminado de 0. Todos los bits y enumeraciones reservados o no utilizados reciben el valor 0.
Semántica de los valores
El significado de los valores de los atributos.
Por ejemplo: Unidades de posición / seg.
El acceso a las etiquetas se realiza por valor, y solo es válido cuando Actualización automática de etiqueta está habilitada para el objeto Grupo de movimiento.
Puede que exista información adicional en la descripción que sigue a la lista de atributos.
CST
Hora coordinada del sistema
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal