Explicación de la temporización de instrucciones

Las instrucciones de movimiento usan tres tipos de secuencias de temporización:
Descripción
Tipo de temporización
La instrucción se completa en un escaneado.
La instrucción se completa a lo largo de varios escaneados porque la instrucción envía mensajes al módulo servo.
La instrucción podría tardar un tiempo indeterminado en completarse.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal