Descripción general del cuadro de diálogo Nueva fase del equipo (equipment phase)
Cree un nuevo programa (program) de fase del equipo (equipment phase) en este cuadro de diálogo.
La tabla ofrece descripciones de los parámetros disponibles en el cuadro de diálogo.
Parámetro | Descripción |
Nombre | Introduzca un nombre para el nuevo programa (program) de fase del equipo (equipment phase). |
Descripción | Introduzca la descripción del programa (program) de fase del equipo (equipment phase). |
Primario | Para convertir este programa (program) de fase del equipo (equipment phase) en un elemento secundario de un programa existente en el modelo lógico, seleccione el programa primario. En caso contrario, seleccione <ninguno>. |
Programar en | Seleccione la tarea (task) en la que desea que se programe el programa (program) de fase del equipo (equipment phase). |
Inhibir Fase del equipo (equipment phase) | Active esta casilla de verificación para evitar que se ejecuten el programa (program) de fase del equipo (equipment phase) y sus rutinas (routines). |
Sincronizar datos de redundancia (redundancy) después de ejecución | Haga clic para sincronizar los datos de redundancia (redundancy) después de la ejecución (la casilla de verificación está activada) o para no sincronizar estos datos después de la ejecución (la casilla de verificación está desactivada). La casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada. Tenga en cuenta que la casilla de verificación no aparece para los números de catálogo sin redundancia (redundancy). La casilla de verificación siempre está seleccionada para los controladores (controllers) con la redundancia (redundancy) activada. La casilla de verificación está deshabilitada cuando no hay ninguna redundancia (redundancy) habilitada. |
Aceptar | Seleccione este botón para aceptar la información introducida y crear el nuevo programa (program) de fase del equipo (equipment phase). Si está en línea, el programa (program) de fase del equipo (equipment phase) se crea en el controlador (controller). |
Cancelar | Seleccione este botón para cancelar la creación de este programa (program) de fase del equipo (equipment phase). |
Entregue su opinión