Ficha Resultados de ganancia - FLEX I/O analógico

Esta ficha le muestra los resultados de la calibración de ganancia del canal de entrada. Puede ver los resultados en la
ganancia
La relación entre la magnitud de una señal de salida y la señal de entrada.
En una ecuación lineal (y=mx+b), el parámetro (m) se usa para controlar la variable dependiente (y) a un valor especificado cuando la variable independiente (x) está en un máximo.
columna
Estado
.
Si la columna Estado muestra:
Entonces:
Aceptar
Haga clic en
Siguiente
para realizar la calibración de ganancia en los canales de salida.
Error
Haga clic en
Reintentar
para repetir el proceso.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal