Módulo (module) incorrecto
Hay un problema al comunicarse con el módulo; algunas funciones esperadas no existen.
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Es posible que haya una desigualdad de identidad del módulo (module) o una configuración incorrecta. Verifique si se presentan las siguientes condiciones.
- Se configuró una ranura incorrecta para el módulo (module).
- La codificación electrónica está deshabilitada (se ha elegido "Deshabilitar la codificación"); puede que se esté utilizando una revisión incorrecta del módulo.revisiónLa revisión mayor o menor del controller separada por un punto.
- Si el módulo (module) es un 1756-DHRIO, asegúrese de que el tipo de canal seleccionado en el software (DH+ o RIO) coincida con la configuración de interruptor rotativo del módulo.
- Si se está accediendo al módulo (module) a través de un módulo 1756, es posible que el módulo físico no sea compatible con la función de diagnóstico de backplane específica.
Entregue su opinión