Usar tipos de datos (data types) definidos por el usuario
El objetivo principal del sistema de control es poder definir operaciones basadas en los datos almacenados en las etiquetas (tags). Las etiquetas (tags) admiten diferentes tipos de datos (data types) que definen el tamaño y la disposición de la memoria que se asigna a la etiqueta. Los tipos de datos (data types) pueden ser atómicos, de estructura o de tabla:
- Tipos de datos (data types) atómicos. Tipos de datos (data types) predefinidos utilizados para componer datos de miembros.Tipo de datos (data type)DescripciónRangoBOOL1 bit booleano0 = borrado1 = establecidoSINTEntero de 1 byte-128 a 127INTEntero de 2 byte-32768 a 32767DINTEntero de 4 byte-2.147.483.648 a 2.147.483.647REALNúmero de punto flotante de 4 bytes-3.402823E38a -1.1754944E-38(valores negativos)01.1754944E-38a 3.402823E38(valores positivos)
- Tipo de datos (data type) de estructura. Un tipo de datos (data type) que consiste en una secuencia de miembros. Una etiqueta (tag) de estructura ocupa un bloque contiguo de memoria en el controlador (controller) con cada miembro en secuencia en la memoria.
- Tipo de datos (data type) de tabla. Un tipo de datos (data type) compuesto por una matriz de miembros. Las tablas pueden tener varias dimensiones, pero todos los miembros deben tener el mismo tipo de datos (data type) atómico.
Utilice los tipos de datos (data types) definidos por el usuario para crear su propia estructura de datos para que coincida con su equipo o proceso. Puede asignar un nombre, una descripción y un tipos de datos (data types) para cada miembro de los tipos de datos definidos por el usuario.
Para definir un tipo de datos (data type) definido por el usuario:
- En elOrganizador de controlador (controller), haga clic con el botón derecho del mouse en la carpetaTipos de datos (data types)y seleccioneNuevo Tipo de datospara abrir elEditor de Tipo de datos.
- Escriba el nombre del nuevo tipo de datos (data type) (máximo 40 caracteres).
- Escriba una descripción del tipo de datos (data type) (máximo 512 caracteres).CONSEJO: El parámetroTamañoes de sólo lectura. Indica el tamaño de esta estructura de datos en palabras de 32 bits. Este valor no se calculará hasta que el tipo de datos (data type) se guarde.
- Para un tipo de datos (data type) de cadena, introduzca el número máximo de caracteres permitido para la cadena. Rango de valores válido de 1 a 65535.
- Para cada miembro del tipo de datos (data type) definido por el usuario, escriba elNombre, elTipo de datosy laDescripciónen la filaAgregar miembro. Las nuevas filas se agregan automáticamente.
- Haga clic enAplicarpara guardar los cambios y continuar con la edición, o haga clic enAceptarpara aceptar los cambios y cerrar elEditor de tipo de datos (data type).
Entregue su opinión