Crear y configurar I/O
En la aplicación
Logix Designer
, agregue todos los módulos (modules) de I/O y de comunicaciones que formen parte del proyecto. Esto permite al controlador (controller) comunicarse con los módulos (modules).Cuando se configura un módulo (module) de I/O, se establecen sus características específicas. La aplicación
Logix Designer
añade automáticamente las etiquetas predefinidas para el módulo como etiquetas de alcance de controlador.La información de la configuración del módulo (module) depende del módulo que se haya seleccionado.
Se pueden establecer codificaciones electrónicas para restringir una conexión a un tipo de módulo (module) específico. La codificación electrónica asegura que el módulo (module) insertado o configurado es del tipo adecuado.
Repita este proceso para todos los módulos (modules) con los que trabaja su proyecto.
Para crear y configurar I/O
- En elOrganizador de controlador (controller), expanda la carpetaConfiguración de I/O, haga clic con el botón derecho en una red o un backplane y elijaNuevo módulo (module).
- Se abre el diálogoSeleccionar tipo de módulo (module).
- Elija el tipo de módulo (module) para crear:
- Catálogo: elija entre una lista de módulos (modules) válidos para el contexto actual.
- Descubrimiento de módulos (modules): realice el descubrimiento de módulos en línea para encontrar dispositivos físicos asignados en una red o un backplane
- Favoritos: lista personalizada de tipos de módulo (module)
- Después de seleccionar el módulo (module), haga clic enAceptar.
- Se abre el cuadro de diálogoNuevo módulo (module), desde el que podrá completar el proceso para crear y configurar el módulo de I/O.Introduzca la información sobre la configuración del módulo (module) que está creando.
- Nombre: introduzca un nombre para el módulo (module), que se agrega al número de catálogo en elOrganizador del controlador (controller).
- Dirección IP: la dirección IP es obligatoria para los módulos (modules) Ethernet conectados.Para otros ajustes, los valores predeterminados se aplican automáticamente.
- SeleccioneAceptar. El nuevo módulo (module) se muestra en elOrganizador de controlador (controller).Haga doble clic en el módulo (module) en elOrganizador de controlador (controller)para abrirlo y revisar la configuración predeterminada y editarla si es necesario.
Entregue su opinión