La configuración del módulo (module) no coincide con la configuración del software. No se puede continuar.
La configuración del módulo (module) no coincide con la configuración del controlador (controller). Esto puede ocurrir por varios motivos:
- RSLogix 5000 estaba fuera de línea, se activó la casilla de verificación Inhibir módulo (module) de la ficha Conexión y después se realizó la descarga.
Como resultado, no se cargó la nueva configuración en el módulo (module), por lo que este retuvo la configuración anterior. Cuando se inició la calibración (entrada/salida), la configuración del software no coincidía con la del módulo (module).
- RSLogix 5000 estaba fuera de línea y la casilla de verificación Inhibir módulo (module) no estaba activada. Se seleccionó la casilla de verificación Inhibir módulo (module), se cambió la configuración de rango y se presionó el botón Aplicar.
Como resultado, la conexión está inhibida y la nueva configuración no pasa al módulo (module) inmediatamente.
- RSLogix 5000 estaba en línea y la casilla de verificación Inhibir módulo (module) no estaba activada. Se activó la casilla de verificación Inhibir módulo (module), se cambió la configuración de rango y se presionó el botón Aplicar.
Para evitar que ocurra esto, cuando se activa la casilla de verificación Inhibir y se aplican los dos cambios, el software inhibe la conexión antes de aplicar los demás cambios y la configuración nueva no se envía al módulo (module) inmediatamente.
- El módulo (module) y el controlador (controller) estaban desconectados. RSLogix 5000 estaba fuera de línea. Cuando se restableció la alimentación eléctrica, el controlador (controller) perdió el programa (program) (sin batería) y el módulo (module) no se configuró. El LED OK (LED PWR en 1794-IRT8 y LED ESTADO en 1794-ACN) estaba intermitente, se activó la casilla de verificación Inhibir módulo (module) y después se presionó Aplicar.
- RSLogix 5000 está en línea y la casilla de verificación Inhibir módulo (module) no está activada. Hay un indicador de fallo de LED en el módulo (module) adaptador FLEX I/O ACN y en el módulo FLEX I/O. El LED OK está parpadeando. El módulo (module) no se configuró y ocurrió un error.
Desactive la casilla de verificación Inhibir módulo (module) de la ficha Conexión y haga clic en Aplicar. Vuelva a seleccionar la casilla de verificación Inhibir módulo (module) y haga clic de nuevo en Aplicar.
Algunas razones adicionales, junto con las resoluciones, son las siguientes:
- RSLogix 5000 está en línea y la casilla de verificación Inhibir módulo (module) no está activada. Se ha cambiado la configuración del rango de entrada, no se ha presionado el botón Aplicar y se ha dado comienzo a la calibración. Puesto que no se ha presionado Aplicar, las configuraciones no coinciden y la calibración no sabe qué configuración usar.
Haga clic en Aplicar.
- El estado del módulo (module) es "En espera". La razón más común es que la conexión no esté programada. Si desea más información, consulte la ficha Conexión de este módulo (module) o su adaptador primario.
- El estado del módulo (module) es "Con fallo", lo que significa que hay un problema de comunicación con el módulo o adaptador de I/O. Si desea más información, consulte la ficha Conexión de este módulo (module).
- Ejecutar RSNetWorx para ControlNet
Entregue su opinión