ModuleFaults
Se aplica a: servoejes y ejes (axes) de servovariador.
ModuleFaults es un atributo de 32 bits. Este valor se establece si se produce cualquiera de los siguientes fallos. Haga clic en uno de los fallos de la siguiente lista para obtener información sobre éste.
Bit # | Nombre del fallo |
5 – 31 | Reservado |
El atributo Módulo (module) Fault es un conjunto de todos los fallos que tienen un alcance de módulo, en lugar de un alcance de eje (axis).
La información del atributo Módulo (module) Fault se pasa de un módulo o dispositivo físico al controlador (controller) a través de un valor de 8 bits contenido en el encabezado del ensamblaje de conexión de entrada síncrona. Por tanto, la tarea (task) de movimiento actualiza estos bits de fallo en cada periodo de actualización aproximado. El variador de asignación del módulo (module) también debe monitorear los fallos del módulo para que el usuario pueda ver las condiciones de fallo del módulo a través del cuadro de diálogo Propiedades del módulo.
El procesador ControlLogix puede manejar todos los atributos de bits de fallo anteriores configurando el ajuste de Tipo de fallo general del Grupo de eje asociado como fallo mayor. En caso contrario, el manejo de cualquier fallo específico deberá hacerse como parte del Programa (program) principal.
Cuando se produce uno de los ModuleFaults anteriores, se establece tanto el atributo ModuleFault como el bit #1 del atributo AxisFault.
CONSEJO:
"ModuleFault" y "ModuleFaults" son atributos independientes. ModuleFault indica que ha ocurrido un fallo; ModuleFaults indica el tipo específico de fallo del módulo (module).
Entregue su opinión