Palabras clave

Además de las palabras clave de estado aritmético, el controlador acepta estas palabras clave.
Palabra clave
Acceso
Descripción
S:FS
lectura
El primer bit de escaneado se establece si se trata del primer escaneado normal de las rutinas en el programa actual.
S:MINOR
lectura escritura
El bit de fallo menor se establece si se ha generado como mínimo un fallo menor. El controlador establece este bit cuando ocurre un fallo menor debido a la ejecución del programa. El controlador no establece este bit para fallos menores que no estén relacionados con la ejecución del programa, como batería baja.
THIS
na
La afirmación THIS solo es válida con las instrucciones GSV y SSV que hacen referencia a una TAREA, un PROGRAMA o una RUTINA. Utilice THIS para especificar la TAREA, el PROGRAMA o la RUTINA actual.
Las palabras clave no diferencian entre mayúsculas y minúsculas.
Como estas marcas pueden cambiar muy rápidamente, estas palabras clave no se animan en el software de programación con el estado mostrado actual.
No se puede definir una etiqueta de alias para una palabra clave.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal