Filtro de módulo (module) demasiado alto
El filtro de atenuación de módulo (module) debe ser un valor comprendido entre 0 y 5. Es posible que haya introducido un filtro de atenuación del módulo (module) no válido si lo ha cambiado de forma manual por medio del Monitor de datos y después ha aplicado el nuevo valor presionando el botón Aplicar.
Seleccione un filtro de atenuación del módulo (module) de la ficha Configuración del cuadro de diálogo Propiedades del módulo.
Entregue su opinión