Estado de módulo (module) incorrecto

La operación falló debido al estado actual del módulo (module) o debido al tipo de módulo. Esto puede suceder cuando:
  • La operación que se ha intentado realizar ha sido un restablecimiento de módulo (module) en un módulo 1756-L1. Restablecer el módulo (module) no es una operación válida en un módulo 1756-L1.
  • El módulo (module) rechazó un comando de "Desenclavar alarma" o "Desenclavar todas las alarmas" porque las alarmas que se habrían visto afectadas no estaban enclavadas.
Esto puede suceder si ocurre una de las siguientes condiciones:
  • la función de alarma está desactivada (se ha seleccionado la casilla de verificación Inhabilitar todas las alarmas).
  • la función de enclavado no está activada para la alarma que ha intentado desenclavar (no se ha seleccionado Enclavar alarmas de proceso o Enclavar alarma de régimen).
  • la función está completamente habilitada, pero no se ha producido un evento de alarma.
    CONSEJO: Después de seleccionar cualquiera de las casillas de verificación de alarmas, seleccione
    Aplicar
    antes de intentar desenclavar las alarmas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal