Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades de módulo (module) - ficha Configuración (1756-DM, PowerFlex 700S y PowerFlex 700SE con DriveLogix5720, PowerFlex 700S 2 y PowerFlex 700Se2 con DriveLogix5730, PowerFlex/DPI, SCANPort)
Esta ficha permite:
- iniciar DriveTools 2000
- asociar un archivo de DriveTools 2000 a un módulo (module)
- actualizar datos de configuración del módulo (module) con información de vínculo de DriveTools 2000
Parámetros
Archivo variador
Muestra el nombre del archivo de DriveTools 2000 que debe asociarse al módulo (module) seleccionado. De manera predeterminada, este campo aparece en blanco.
Examinar
Haga clic en este botón para buscar el archivo que desea asociar al módulo (module) seleccionado.
Directorio de proyectos
Muestra la ubicación donde se almacenará el nuevo archivo si no se proporciona información sobre el directorio para el archivo de variador.
(Botón Ver datos del parámetro del archivo de variador)Haga clic en este botón para ver y editar datos de parámetro y de vínculo asociados a este variador. Los datos se almacenan en el archivo de variador.
Estado
Muestra el estado del controlador (controller) en relación con el módulo (module).
Este estado: | Indica: |
En espera | Un estado transitorio que ocurre durante la desactivación |
Con fallo | El controlador (controller) no puede comunicarse con el módulo (module) Cuando el estado es Con fallo, la ficha Conexión muestra el fallo. |
Validando | Un estado transitorio que ocurre antes de establecer conexión con el módulo (module) |
Conectando | Un estado que ocurre mientras se está(n) estableciendo la(s) conexión(es) al módulo (module) |
En ejecución | El módulo (module) se está comunicando y todo está funcionando según lo esperado |
Desactivando | Las conexiones se están cerrando |
Inhibido | La conexión al módulo (module) está inhibida |
En espera | No se ha realizado todavía una conexión a este módulo (module) debido a una de las siguientes razones:
|
Fuera de línea | No está en línea |
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas y continuar en el cuadro de diálogo de edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión