H
hexadecimal
Los valores de números enteros mostrados e introducidos en base 16 (es decir, cada dígito representa 4 bits), con prefijo "16#" y rellenados hasta la longitud del valor BOOL o entero (1, 8, 16 ó 32 bits). Cada grupo de 4 dígitos está separado por un carácter de subrayado para facilidad de lectura en la pantalla.
hora coordinada del sistema (CST)
Un valor de temporizador que se mantiene sincronizado para todos los modules dentro de un chasis ControlBus. El sello de hora y fecha con datos CST, desde modules dentro de un chasis ControlBus, se puede comparar de manera segura para determinar el tiempo relativo entre muestreos de datos.
huérfano
Muchos componentes en el entorno de programación
Logix Designer
se componen en realidad de varias piezas. Por ejemplo, una etiqueta se compone del objeto de etiqueta que se ve y de un destino de datos subyacente. Dicho destino puede ser tanto un objeto de tabla de datos como un objeto Mensaje, Eje o Grupo de movimiento. Puede ocurrir que, ante ciertas condiciones de fallo (por ejemplo: pérdida de la comunicación durante la creación o eliminación de uno de estos objetos compuestos), las partes se separen. Por ejemplo: puede ser que se elimine la etiqueta pero no el objeto de destino subyacente. En ese caso, se considera que el objeto destino desemparejado es un componente "huérfano" del sistema. También puede ocurrir que se cree al etiqueta pero no así el objeto subyacente. El resultado es un tag que se puede ver, pero que en realidad no está completamente ahí. En ese caso, se trataría de un tag huérfano.Dichos huérfanos pueden existir en el Controller, en el archivo de proyecto o en ambos. Si se realiza una carga desde un controller que contiene componentes huérfanos, estos se guardan en el archivo de proyecto. Dichos componentes son poco deseables, y pueden causar problemas, especialmente los huérfanos de tag, Message, Axis y Motion Group. Por este motivo, no se descargará ningún proyecto que contenga dichos huérfanos.
Al descargar, aparecerá un message en la ventana Resultados que indicará la presencia de componentes huérfanos, y le recomendará que utilice el comando Comprimir del menú Archivo, o bien que use Exportar e Importar para purgar esos huérfanos del proyecto. Una vez eliminados del proyecto, al descargarlos en el controlador se eliminarán de éste.
Los objetos tabla de datos huérfana son mucho menos dañinos y más difíciles de detectar. En la versión actual, no se detectan tablas de datos huérfanas durante la descarga, ni el comando Comprimir las elimina. Sin embargo, los comandos Exportar e Importar sí las eliminan.
Entregue su opinión