Configurar un sistema de movimiento Ethernet
La configuración de un sistema de movimiento es un proceso con muchas opciones de configuración distintas. La configuración del sistema de movimiento Ethernet básico requiere estos pasos en la aplicación Logix Designer:
Paso (step) | Proceso | Motivo |
1. | Agregar un módulo (module) de movimiento Ethernet | Identifica el módulo (module) de movimiento que se está usando en el controlador (controller) Logix. |
2. | Crear un eje (axis) para un variador de movimiento | Un eje (axis) se utiliza para definir el movimiento hacia delante y hacia atrás en una dirección. |
3. | Crear un grupo de movimiento | Consolida los ejes (axes) en un conjunto de controles para proporcionar un movimiento coordinado. |
4. | Configurar las propiedades del eje (axis) | Define las propiedades individuales del eje (axis), incluida la retroalimentación del motor, la configuración del eje y la escala. |
Para los fines que se recogen en este inicio rápido, adopte esta configuración:
- Un módulo de movimiento Ethernet, ya sea Kinetix o PowerFlex
- Retroalimentación del motor
- Configuración de eje (axis) de lazo de posición
- Un nuevo proyecto de controlador (controller) con un módulo (module) de comunicaciones Ethernet configurado
Agregar un módulo (module) de movimiento Ethernet
- Haga clic con el botón derecho del mouse en la red Ethernet (nodo) y elijaNuevo módulo (module).
- EnSeleccionar tipo de módulo (module), enFiltros de categoría del tipo de módulo, seleccione la casilla de verificación adecuada para filtrar las selecciones y seleccione el módulo de movimiento de la lista.
- Haga clic en Crear. Aparece el cuadro de diálogoNuevo módulo (module).
- EnNombre, escriba un nombre para el módulo (module).
- (Opcional) Introduzca una descripción enDescripción.
- EnDirección de Ethernet, especifique una dirección IP.
- EnDefinición de módulo (module), haga clic enCambiar. Aparece el cuadro de diálogoDefinición de módulo (module).
- EnCodificación electrónica, seleccioneMódulo (module) compatible.IMPORTANTE:La función de codificación electrónica compara automáticamente el módulo (module) esperado, como se muestra en el árbol de configuración, con el módulo físico antes de que comience la comunicación.Cuando utilice módulos de movimiento, configure la codificación electrónica enExactamente igualoMódulo compatible.No utilice nuncaInhabilitar codificacióncon los módulos (modules) de movimiento.
- EnConexión, seleccioneMovimiento.
- (Opcional) EnEstructura de potencia, seleccione la estructura de potencia adecuada de la lista (Ejemplo: 2094-BC01-MP5-M) y, a continuación, seleccioneVerificar el valor de potencia en la conexión.CONSEJO: Los identificadores de estructura de potencia no son obligatorios para todos los módulos (modules). Si es necesario, estos números se encuentran en el hardware, en la documentación del dispositivo y en la lista de materiales. Muchos módulos (modules) tienen estructuras de potencias definidas de manera predeterminada.
- Haga clic enAceptarpara aplicar los cambios.
Crear un eje (axis) para un variador de movimiento
- Haga doble clic en el variador en elOrganizador de controlador (controller)para abrir el cuadro de diálogoPropiedades de módulo (module).
- Haga clic en la fichaEjes (axes) asociados.
- Haga clic enNuevo eje (axis). Aparece el cuadro de diálogoNueva etiqueta (tag).
- EnNombre, escriba un nombre de etiqueta (tag).
- (Opcional) Introduzca una descripción enDescripción.
- EnTipo, seleccioneBase.
- EnTipo de datos (data type), seleccioneAXIS_CIP_DRIVE.
- Haga clic enCrear.
Crear un grupo de movimiento
- En elOrganizador de controlador (controller), haga clic con el botón derecho enGrupos de movimientoy seleccioneNuevo grupo de movimiento.
- Aparece el cuadro de diálogoNueva etiqueta (tag).
- EnNombre, escriba un nombre de etiqueta (tag).
- (Opcional) Introduzca una descripción enDescripción.
- EnTipo, seleccioneBase.
- EnAcceso externo, seleccioneLectura/Escritura.
- Haga clic enCrear. El nuevo grupo de movimiento aparece en elOrganizador de controlador (controller)dentro de la carpetaGrupos de movimiento.
- Haga clic con el botón derecho en el nuevo grupo de movimiento y elijaPropiedades. Aparece el cuadro de diálogoPropiedades de grupo de movimiento.
- Haga clic en la fichaAsignación de ejes (axes)y mueva los ejes (creados previamente) deNo asignadoaAsignado.
- Haga clic en la fichaAtributoen el cuadro de diálogoPropiedades de grupo de movimientoy establezcaPeriodo de actualización baseen 5 ms. Para el variador Kinetix 6500, la velocidad mínima de actualización base es de 1 ms.
- Haga clic enAceptar.
Configurar las propiedades del eje (axis)
- En elOrganizador de controlador (controller), haga doble clic en el eje (axis).
- Configurar las propiedadesGenerales
- EnConfiguración de eje (axis), seleccioneLazo de posición.
- EnConfiguración de retroalimentación,seleccioneRetroalimentación del motor.
- EnTipo de aplicación, seleccioneBásico.
- EnRespuesta de lazo, seleccioneMedio.
- Configurar las propiedades deMotor
- Seleccione la páginaMotor.
- Especifique un motor con elOrigen de datosseleccionado comoNúmero de catálogo.Todos los ajustes del motor se completan automáticamente para que coincidan con los ajustes especificados para ese número de catálogo.
- Las propiedades deRetroalimentación del motorestán configuradas de forma predeterminada.
- Configure las propiedades deEscala.
- Seleccione la páginaEscala.
- EnTipo de carga, seleccioneRotativo acoplado directo.
- EnEscala, paraUnidades, seleccioneUnidades de posición.
- A continuación, enEscala, introduzca 1.0Unidades de posición por1.0Rev. de motor.
- EnCarrera, paraModo, seleccioneIlimitado.
- Haga clic enAplicar.
Entregue su opinión