Ficha Offset - FLEX I/O analógico

Esta ficha le permite conectar un medidor a un canal del módulo (module) analógico FLEX I/O. (Así es como se realiza la calibración de desplazamiento de salida).
offset
La desviación constante de una variable controlada desde un punto de ajuste fijo. En una función lineal (y=mx+b), el parámetro (b) se usa para controlar la variable dependiente (y) a cero cuando la variable independiente (x) es cero.
Use los siguientes botones para realizar la acción (action) deseada:
Reintentar
Seleccione este botón si ocurre un error y necesita repetir un paso (step) en el proceso de calibración.
CONSEJO:
este botón sólo está habilitado cuando ocurre un error.
Siguiente
Seleccione este botón para producir la señal de referencia baja.
Detener
Seleccione este botón para cancelar y salir de la calibración.
Ayuda
Seleccione este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal