Error al intentar la calibración baja. El módulo (module) no está calibrado.

La señal de referencia baja conectada para la calibración de offset está desviada más de 4 mA con respecto al destino de 0,5 mA. Vuelva a intentar la calibración de la señal de referencia baja.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal