Instrucciones de filtro
Las instrucciones de filtro incluyen:
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Esta instrucción no está disponible en el diagrama de escalera
Bloque de funciones y texto estructurado
Si desea | Utilice esta instrucción |
|---|---|
Calcular la cantidad de cambio de una señal a lo largo del tiempo en unidades por segundo. | DERV |
Frecuencias de entrada del filtro que están por debajo de la frecuencia de corte. | HPF |
Filtro con un par de polos y un par de ceros. | LDL2 |
Frecuencias de entrada del filtro que están por encima de la frecuencia de corte. | LPF |
Frecuencias de entrada del filtro que están en la frecuencia de atenuación. | NTCH |
Entregue su opinión