Filtro de paso bajo (LPF)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción LPF proporciona un filtro para atenuar las frecuencias de entrada que están por encima de la frecuencia de corte.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Esta instrucción no está disponible en la lógica de diagrama de escalera.
Bloque de funciones
RSL5K_LPF Function Block
Texto estructurado
LPF(LPF_tag);
Operandos
Bloque de funciones
Operando
Tipo
Formato
Descripción
LPF tag
FILTER_LOW_PASS
Estructura
Estructura LPF
Estructura de FILTER_LOW_PASS
Parámetro de entrada
Tipo de datos
Descripción
EnableIn
BOOL
Habilita la entrada. Si no está en falso, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan.
El valor predeterminado es verdadero.
In
REAL
La entrada de la señal analógica a la instrucción.
Válido = cualquier punto flotante
Valor predeterminado = 0,0
Initialize
BOOL
Solicitud de inicialización de algoritmo de control de filtro. Cuando está establecido en verdadero, la instrucción establece Out = In.
El valor predeterminado es falso.
WLag
REAL
La frecuencia de retardo en radianes/segundo. Si WLag < mínimo o WLag > máximo, la instrucción establece el bit correspondiente en Status y limita WLag.
Válido = consulte la sección Descripción a continuación para ver los rangos válidos
Valor predeterminado = 0,0
Order
REAL
Orden del filtro. Order controla la exactitud del corte. Si Order no es válido, la instrucción establece el bit correspondiente en Status y utiliza Order = 1.
Válido = de 1 a 3
Valor predeterminado = 1
TimingMode
DINT
Selecciona el modo de ejecución de temporización.
0 = Modo de período
1 = Modo Sobremuestreo
2 = Modo Muestreo en tiempo real
Para obtener más información sobre los modos de temporización, consulte “Atributos del bloque de funciones”.
Válido = de 0 a 2
Valor predeterminado = 0
OversampleDT
REAL
Tiempo de ejecución del modo de Sobremuestreo.
Válido = de 0 a 4194,303 segundos
Valor predeterminado = 0
RTSTime
DINT
Período de actualización de módulo para el modo de muestreo en tiempo real
Válido = de 1 a 32.767 ms
Valor predeterminado = 1
RTSTimeStamp
DINT
Valor del sello de tiempo del módulo para el modo de muestreo en tiempo real.
Válido = de 0 a 32.767 ms
Valor predeterminado = 0
Parámetro de salida
Tipo de datos
Descripción
EnableOut
BOOL
Indica si la instrucción está habilitada. Se borra en falso si Out se desborda.
Out
REAL
La salida calculada del algoritmo.
DeltaT
REAL
Tiempo transcurrido entre actualizaciones. Este es el tiempo transcurrido en segundos utilizado por el algoritmo de control para calcular la salida del proceso.
Status
DINT
Estado del bloque de funciones.
InstructFault (Status.0)
BOOL
La instrucción detectó uno de los siguientes errores de ejecución. No se trata de un error mayor o menor del controlador. Se comprueban los bits de estado restantes para determinar lo que ha ocurrido.
WLagInv (Status.1)
BOOL
WLag < valor mínimo o WLag > valor máximo.
OrderInv (Status.2)
BOOL
Valor de Order no válido.
TimingModeInv (Status.27)
BOOL
Valor de TimingMode no válido.
RTSMissed (Status.28)
BOOL
Solo se utiliza en el modo de muestreo en tiempo real. Se establece en verdadero cuando
ABS(DeltaT – RTSTime) > 1 milisegundo.
RTSTimeInv (Status.29)
BOOL
Valor de RTSTime no válido.
RTSTimeStampInv (Status.30)
BOOL
Valor de RTSTimeStamp no válido.
DeltaTInv (Status.31)
BOOL
Valor de DeltaT no válido.
Texto estructurado
Operando
Tipo
Formato
Descripción
LPF tag
FILTER_LOW_PASS
estructura
Estructura LPF
Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Descripción
La instrucción LPF utiliza el parámetro Order para controlar la exactitud del corte. La instrucción LPF está diseñada para ejecutarse en una tarea en la que el índice de escaneado se mantiene constante.
La instrucción LPF utiliza estas ecuaciones:
Cuando:
La instrucción utiliza esta función de transferencia de Laplace:
Order = 1
LPF Order 1
Order = 2
LPF Order 2
Orden = 3
LPF Order 3
con estos límites de parámetro (donde DeltaT es un valor en segundos):
Parámetro
Limitaciones
WLag de primer orden
LowLimit
LPF First order
WLag de segundo orden
LowLimit
LDL2 WLead second order
WLag de tercer orden
LowLimit
LPF WLag third order
HighLimit
LPF HighLimit
Siempre que el valor calculado para la salida no sea válido, NAN o Plus or Minus sign INF, la instrucción establece Out = el valor no válido. Cuando el valor calculado para la salida pasa a ser válido, la instrucción inicializa los parámetros internos y establece Out = In.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
Controladores
Afecta a las marcas de estado matemáticas
ControlLogix
5580
No
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570
Sí para la salida
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte los Atributos comunes para fallos relacionados con el operando.
Ejecución
Bloque de funciones
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Tag.EnableIn es falso
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Tag.EnableIn es verdadero
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en verdaderos.
La instrucción se ejecuta.
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
Recalcular coeficientes.
Post-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Texto estructurado
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Consulte Pre-escaneado en la tabla Bloque de funciones.
Ejecución normal
Consultar Tag.EnableIn es verdadero en la tabla Bloque de funciones.
Post-escaneado
Consulte Post-escaneado en la tabla Bloque de funciones.
Ejemplo
La instrucción LPF atenúa las señales que se producen por encima de la frecuencia de corte configurada. Esta instrucción suele utilizarse para filtrar el "ruido" de alta frecuencia o las perturbaciones que se originan de fuentes eléctricas o mecánicas. Puede seleccionar un orden específico del filtro para obtener diversos grados de atenuación. Tenga en cuenta que los órdenes más altos aumentan el tiempo de ejecución de la instrucción.
El gráfico siguiente ilustra el efecto de los diferentes órdenes del filtro para una frecuencia de corte en concreto. Para cada gráfico, las aproximaciones asintóticas ideales se dan con ganancia y frecuencia en escalas logarítmicas. La respuesta real del filtro se aproxima a estas curvas, pero no coincide exactamente con ellas.
Este ejemplo es la programación legal mínima del bloque de funciones LPF y solo se utiliza para mostrar el texto neutro y el código generado para esta instrucción. Esto solo sirve para propósitos internos y no es un caso comprobable.
Filtro
Gráfico
Filtro de primer orden
LPF First order filter
Filtro de segundo orden
LPF Second order filter
Filtro de tercer orden
LPF Third order filter
Bloque de funciones
RSL5K_LPF Function Block Example_v31
Texto estructurado
LPF_01.In := Velocity_Feedback;
LPF_01.WLag := Cutoff_frequency;
LPF(LPF_01);
filtered_velocity_output := LPF_01.Out;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal