Instrucciones de selección/limitación

Las instrucciones Selección/Limitación incluyen:
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Esta instrucción no está disponible en el diagrama de escalera.
Bloque de funciones y texto estructurado
Si desea
Utilice esta instrucción
Seleccionar una de hasta seis entradas.
ESEL
Limitar una entrada analógica entre dos valores.
HLL
Seleccionar una de las ocho entradas.
MUX
Limitar la cantidad de cambios de una señal a lo largo del tiempo.
RLIM
Seleccionar una de las dos entradas.
SEL
Seleccionar entre el valor de entrada y el negativo del valor de entrada.
SNEG
Seleccionar entradas reales que deban sumarse.
SSUM
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal