Límite alto/bajo (HLL)
Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Esta instrucción no está disponible en la lógica de diagrama de escalera.
Bloque de funciones

Texto estructurado
HLL(HLL_tag);
Operandos
Bloque de funciones
Operando | Tipo | Formato | Descripción |
Etiqueta HLL | HL_LIMIT | estructura | Estructura HLL |
Estructura HL_LIMIT
Parámetro de entrada | Tipo de datos | Descripción |
EnableIn | BOOL | Habilita la entrada. Si no está en falso, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan. El valor predeterminado es verdadero. |
In | REAL | La entrada de la señal analógica a la instrucción. Válido = cualquier punto flotante Valor predeterminado = 0,0 |
HighLimit | REAL | El límite alto para la entrada. Si SelectLimit = 0 y HighLimit LowLimit, la instrucción establece el bit correspondiente en Status y Out = LowLimit.Válido = HighLimit > LowLimit Valor predeterminado = 0,0 |
LowLimit | REAL | El límite bajo para la entrada. Si SelectLimit = 0 y LowLimit HighLimit, la instrucción establece el bit correspondiente en Status y Out = LowLimit.Válido = LowLimit < HighLimit Valor predeterminado = 0,0 |
SelectLimit | DINT | Seleccionar la entrada del límite. Esta entrada tiene tres ajustes: 0 = Usar los dos límites 1= Usar el límite alto 2 = Usar el límite bajo Si SelectLimit no es válido, la instrucción supone que SelectLimit = 0 y establece el bit correspondiente en Status. Válido = de 0 a 2 Valor predeterminado = 0 |
Parámetro de salida | Tipo de datos | Descripción |
EnableOut | BOOL | Indica si la instrucción está habilitada. Se establece en falso si Out produce un desbordamiento. |
Salida | REAL | La salida calculada del algoritmo. |
HighAlarm | BOOL | El indicador de alarma de límite alta. Se establece en verdadero cuando In HighLimit. HighAlarm está desactivado cuando SelectLimit está establecido en 2. |
LowAlarm | BOOL | El indicador de alarma de límite baja. Se establece en verdadero cuando In LowLimit. LowAlarm está desactivado cuando SelectLimit está establecido en 1. |
Estado | DINT | Estado del bloque de funciones. |
InstructFault (Status.0) | BOOL | La instrucción detectó uno de los siguientes errores de ejecución. No se trata de un error mayor o menor del controlador. Se comprueban los bits de estado restantes para determinar lo que ha ocurrido. |
LimitsInv (Status.1) | BOOL | HighLimit LowLimit. |
SelectLimitInv (Status.2) | BOOL | El valor de SelectLimit no es 0, 1 o 2. |
Texto estructurado
Operando | Tipo | Formato | Descripción |
Etiqueta HLL | HL_LIMIT | estructura | Estructura HLL |
Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Descripción
La instrucción HLL determina el valor de Out mediante estas reglas:
Selección | Condición | Action |
SelectLimit = 0 (utilizar límites alto y bajo) | In < HighLimit y In > LowLimit | Out = In |
In HighLimit | Out = HighLimit | |
In LowLimit | Out = LowLimit | |
HighLimit LowLimit | Out = LowLimit | |
SelectLimit = 1 (usar solo el límite alto) | In < HighLimit | Out = In |
In HighLimit | Out = HighLimit | |
SelectLimit = 2 (usar solo el límite bajo) | In > LowLimit | Out = In |
In LowLimit | Out = LowLimit |
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
Si la función está habilitada y se detecta un desbordamiento, se producirá un fallo menor (Tipo de fallo: 4, Código de fallo: 4).
Ejecución
Bloque de funciones
Condición/estado | Acción realizada |
Pre-escaneado | Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos. |
Tag.EnableIn es falso | Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos. |
Tag.EnableIn es verdadero | Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en verdaderos. La instrucción se ejecuta. |
Primera ejecución de instrucción | N/A |
Primer escaneado de instrucción | N/A |
Post-escaneado | Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos. |
Texto estructurado
Condición/estado | Acción realizada |
Pre-escaneado | Consulte Pre-escaneado en la tabla Bloque de funciones. |
Ejecución normal | Consultar Tag.EnableIn es verdadero en la tabla Bloque de funciones. |
Post-escaneado | Consulte Post-escaneado en la tabla Bloque de funciones. |
Ejemplo
Esta instrucción HLL limita In entre dos valores y establece HighAlarm o LowAlarm si es necesario cuando In se encuentra fuera de los límites. La instrucción establece Out = valor limitado de In.
Bloque de funciones

Texto estructurado
HLL_01.In := value;
HLL_01.HighLimit := high_limit;
HLL_01.LowLimit := low_limit;
HLL(HLL_01);
limited_value := HLL_01.Out;
high_alarm := HLL_01.HighAlarm;
low_alarm := HLL_01.LowAlarm;
Entregue su opinión
LowLimit, la instrucción establece el bit correspondiente en Status y Out = LowLimit.
HighLimit, la instrucción establece el bit correspondiente en Status y Out = LowLimit.