Derivada (DERV)

Esta información corresponde a los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción DERV calcula la cantidad de cambios de una señal a lo largo del tiempo en unidades por segundo.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Esta instrucción no está disponible para el diagrama de escalera.
Bloque de funciones
RSL5K_DERV_Function Block_v31
Texto estructurado
DERV(DERV_tag);
Operandos
Bloque de funciones
Operando
Tipo
Formato
Descripción
DERV tag
DERIVATIVE
estructura
estructura DERV
Estructura de DERIVATIVE
Parámetro de entrada
Tipo de datos
Descripción
EnableIn
BOOL
Habilita la entrada. Si no está en falso, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan.
El valor predeterminado es verdadero.
In
REAL
La entrada de la señal analógica a la instrucción.
Válido = cualquier punto flotante
Valor predeterminado = 0,0
Gain
REAL
Multiplicador de derivada
Válido = cualquier punto flotante
Valor predeterminado = 1,0
ByPass
BOOL
Solicitar omitir el algoritmo. Cuando ByPass es verdadero, la instrucción establece Out = In.
El valor predeterminado es falso.
TimingMode
DINT
Selecciona el modo de ejecución de temporización.
0 = Modo periódico
1 = Modo Sobremuestreo
2 = Modo Muestreo en tiempo real
Para obtener más información sobre los modos de temporización, consulte Atributos del bloque de funciones
Válido = de 0 a 2
Valor predeterminado = 0
OversampleDT
REAL
Tiempo de ejecución del modo de Sobremuestreo.
Válido = de 0 a 4194,303 segundos
Valor predeterminado = 0
RTSTime
DINT
Período de actualización de módulo para el modo de muestreo en tiempo real
Válido = de 1 a 32.767 ms
Valor predeterminado = 1
RTSTimeStamp
DINT
Valor del sello de tiempo del módulo para el modo de muestreo en tiempo real.
Válido = de 0 a 32.767 ms
Valor predeterminado = 0
Parámetro de salida
Tipo de datos
Descripción
EnableOut
BOOL
Indica si la instrucción está habilitada. Se establece en falso si Out produce un desbordamiento.
Out
REAL
La salida calculada del algoritmo.
DeltaT
REAL
Tiempo transcurrido entre actualizaciones. Este es el tiempo transcurrido en segundos utilizado por el algoritmo de control para calcular la salida del proceso.
Status
DINT
Estado del bloque de funciones.
InstructFault (Status.0)
BOOL
La instrucción detectó uno de los siguientes errores de ejecución. No se trata de un error mayor o menor del controlador. Se comprueban los bits de estado restantes para determinar lo que ha ocurrido.
TimingModeInv (Status.27)
BOOL
Valor de TimingMode no válido.
Para obtener más información sobre los modos de temporización, consulte “Atributos del bloque de funciones”.
RTSMissed (Status.28)
BOOL
Solo se utiliza en el modo de muestreo en tiempo real. Se establece en verdadero cuando
ABS (DeltaT - RTSTime) > 1 milisegundo.
RTSTimeInv (Status.29)
BOOL
Valor de RTSTime no válido.
RTSTimeStampInv (Status.30)
BOOL
Valor de RTSTimeStamp no válido.
DeltaTInv (Status.31)
BOOL
Valor de DeltaT no válido.
Texto estructurado
Operando
Tipo
Formato
Descripción
DERV tag
DERIVATIVE
estructura
estructura DERV
Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Descripción
La instrucción DERV admite una entrada de bypass que permite dejar de calcular la derivada y pasar la señal directamente a la salida.
Cuando Bypass es
La instrucción utiliza esta ecuación:
Borrado y DeltaT > 0
DERV_Cleared and DeltaT
donde DeltaT se expresa en segundos
Set
DERVE_Set
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte los Atributos comunes para fallos relacionados con el operando.
Ejecución
Bloque de funciones
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Tag.EnableIn es falso
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Texto estructurado: NA
Tag.EnableIn es verdadero
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en verdaderos.
La instrucción se ejecuta.
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
Recalcular coeficientes.
Post-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Texto estructurado
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Consulte Pre-escaneado en la tabla Bloque de funciones.
Ejecución normal
Consultar Tag.EnableIn es verdadero en la tabla Bloque de funciones.
Post-escaneado
Consulte Post-escaneado en la tabla Bloque de funciones.
Ejemplos
Este ejemplo es la programación legal mínima del bloque de funciones DERV y solo se utiliza para mostrar el texto neutro y el código generado para esta instrucción. Esto solo sirve para propósitos internos y no es un caso comprobable.
Bloque de funciones
RSL5K_DERV_Function Block Example_v31
Texto estructurado
DERV_01.In := Speed_Reference;
DERV_01.Gain := Feedforward_Gain;
DERV(DERV_01);
PI_01.In := Speed_Reference - Speed_feedback;
PI_01.Kp := Proportional_Gain;
PI_01.Wld := Integral_Gain;
PI(PI_01);
regulator_out := DERV_01.Out + PI_01.Out;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal