Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Maestro de hora (1756-SYNCH)
Use esta ficha para designar una estación como maestro de hora para la conexión
SynchLink
. Una estación designada como maestro SynchLink
será el único maestro de hora permitido para todo el sistema SynchLink
. Además, esta ficha permite convertir el módulo (module) 1756-SYNCH en el maestro de hora coordinada del sistema para el chasis determinado. Mientras que esta última selección es opcional para el módulo (module) 1756-SYNCH en el chasis maestro (también puede designarse el procesador ControlLogix como maestro CST de backplane), esta selección no es opcional para los chasis esclavos/seguidores que reciben una CST del chasis maestro para lograr una sincronización común de todos los relojes CST de un sistema.Parámetros
Hacer que
SynchLink
sea el maestro CSTSeleccione este cuadro de verificación para que este módulo sea el maestro CST de
SynchLink
. Si esta casilla de verificación se selecciona, el módulo transmite la hora del maestro CST del chasis a SynchLink
.Que el chasis sea el maestro CST
Seleccione este cuadro de verificación para hacer que este módulo (module) sea el maestro CST del chasis.
Dependencia de
SynchLink
Active la opción que corresponda dependiendo de si necesitará o no que
SynchLink
transmita la hora del maestro CST de SynchLink
al chasis. Las opciones son:- Obligatoria:SynchLinkdebe estar presente para que se transmita la hora
- No obligatoria: inicialmente debe haber una conexión deSynchLink, pero se puede transmitir el tiempo aunque esta conexiónSynchLinkse pierda posteriormente
- Ignorada: el maestro CST deSynchLinkse ignorará durante el encendido
Detalles de los parámetros actuales
Este cuadro de texto muestra explicaciones de las opciones elegidas para los demás parámetros de la página.
Peligro
Si cambia estas configuraciones en línea, podría apagar los servoejes de los controladores sincronizados de este chasis o de otros que utilicen
SynchLink
. Esta advertencia aparecerá cuando proceda.Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión