Error al establecer el valor del miembro de la etiqueta

Ha intentado establecer el valor de la etiqueta (tag) en el cuadro de diálogo
Configuración
. Puede ver este error cuando selecciona
Aplicar
y presiona Intro, o se sale de uno de los campos que tienen una flecha azul. Esto podría ocurrir porque:
  • Se ha eliminado la etiqueta (tag).
  • El valor numérico no es válido para el tipo de campo (es decir, si el campo está esperando un valor entero y se introduce un valor real).
  • Memoria insuficiente.
  • Los permisos de seguridad pertinentes no se han otorgado. Para obtener más información, consulte: Usar FactoryTalk Security con la aplicación Logix Designer.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal