Incongruencia entre rampa y estado de programa (program)

Está establecida la condición programa (program) a rampa (mediante una casilla de verificación) pero el estado del programa es Mantener último estado. El estado del programa debe ser un valor definido por el usuario para que se establezca el bit de rampa a Programa.
bit
La ubicación de almacenamiento más pequeña en la memoria que contiene un 1 (activado) o un 0 (desactivado).
Introduzca un valor definido por el usuario para el estado de salida o desactive la casilla de verificación "Rampa a programa (program)".
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal