L
.L5K
Un formato de archivo utilizado para archivos de texto que la aplicación
Logix Designer
importa y exporta. Un archivo .L5K contiene una representación en ASCII de los datos de un proyecto completo y, al importarlo, crea un archivo de proyecto nuevo o sobrescribe un archivo de proyecto existente, en contraste con el archivo .CSV.La extensión de archivo para este formato debe ser .L5K; si cambia la extensión usando una herramienta como el Explorador de Windows, la aplicación
Logix Designer
no podrá importar este archivo..L5X
El archivo .L5X se estructura utilizando etiquetas (tags) de lenguaje de marcado extensible (XML). Además de poder abrir y modificar el archivo .L5X en un editor de texto, como el Bloc de notas, también puede ver el contenido del archivo en Microsoft Internet Explorer y en otras herramientas que funcionen con archivos XML.
Puede importar y exportar un proyecto parcial mediante la exportación de partes de los renglones de escalera (incluidos los tags de referencia y los data types), tendencias, data types definidos por el usuario, instrucciones adicionales, programas, equipment phases y routines a un archivo .L5X y la importación al proyecto necesario.
lazo de control de retroalimentación
Una ruta de señal cerrada en la que la retroalimentación se compara con el valor dispuesto para obtener una señal de error correctiva.
lazo de posición
Un lazo de control de retroalimentación en el cual el parámetro controlado es la posición mecánica. El lazo de posición compara la retroalimentación de posición con el comando de posición para modificar la señal de salida de velocidad a fin de corregir cualquier error de posición.
lazo de velocidad
Un lazo de control de retroalimentación en el que el parámetro controlado es la velocidad del motor. Generalmente utiliza un tacómetro como dispositivo de retroalimentación.
lazo en cascada
La conexión de salida de una instrucción o lazo PID a la entrada de otra instrucción o lazo PID. Esto permite la introducción de diferente retroalimentación a diferentes niveles en el lazo de control.
lectura
Adquirir datos desde un lugar de almacenamiento. Por ejemplo, el controller lee información desde un archivo de datos de entrada para resolver el program de lógica de escalera.
LIFO
Último en entrar, primero en salir. El orden en el cual los datos entran y son recuperados desde un archivo.
límite de carrera
Vea Fin de carrera.
límite de salida
Un parámetro de axis que limita el comando de salida analógica que puede enviarse al variador. Éste es un límite físico para proteger al amplificador del variador contra el suministro de demasiada corriente al motor.
límite de transmisión ENQ
El número de consultas (ENQ) que se enviará después de un tiempo de espera de ACK.
línea de esquema
Un separador de bloque que indica el fin del bloque previo y el comienzo del siguiente bloque. Cualquier línea cuya primera columna es "Tipo" se interpreta como una línea de esquema.
Línea de tensión
Los lados derecho o izquierdo de un renglón, que son las líneas verticales de un renglón gráfico.
La posición de la línea de tensión izquierda es fija para todos los renglones. La posición de la línea de tensión derecha no es fija porque el número de instrucciones puede variar de renglón a renglón. Cuando
Logix Designer
está en línea y en modo marcha, los renglones del controlador en ejecución se resaltan en verde en los programas o tareas que no están inhibidos. Para los programs o tasks inhibidos, los renglones son simples líneas azules.LINT
Un valor de entero de SIN de 64-bit usado para guardar tags de tiempo de alarmas y eventos. Las instrucciones que admiten LINT son GSV, SSV, COP y CPS. Solo se necesita el objeto WallClockTime para admitir el data type LINT.
Pasar LINT a una instrucción adicional, JSR, SBR o RET no admitirá un tipo de datos (data type) LINT.
En el Editor de tag, utilice la siguiente configuración de
Estilo
para determinar la precisión en milisegundos o nanosegundos para los sellos de hora para tags de data type LINT:- Fecha/Hora: muestra el sello de hora y el valor de la etiqueta (tag) como fecha y hora con milisegundos de precisión. A continuación se muestra un ejemplo de este estilo:DT#2014-05-28-19:00:01.200_000 (UTC-05:00)El rango de fechas compatible es del 1 de enero de 1970 al 31 de diciembre de 2250.
- Fecha/Hora (ns): muestra el sello de hora y el valor de la etiqueta como fecha y hora con nanosegundos de precisión.El siguiente es un ejemplo de este estilo:LDT#2014-05-28-19:00:01.200_000_000 (UTC-05:00)El rango de fechas compatible es del 1 de enero de 1970 al 31 de diciembre de 2250.
Vea también data type
Listo para emitir (CTS)
Una señal que le indica al dispositivo de transmisión que inicie la transmisión de datos.
lógica
Un proceso para resolver problemas complejos a través del uso repetido de funciones simples que pueden ser verdaderas o falsas. También es un término general para circuitos digitales e instrucciones programadas para ejecutar funciones de toma de decisiones y computacionales requeridas.
lógica de escalera
Un program escrito en un formato similar un diagrama de escalera. Para controlar dispositivos, un controller programable usa el program.
lógica de relé
Una representación del program u otra lógica en una forma normalmente usada para relés.
lógica negativa
El uso de lógica binaria de manera tal que el 0 representa el nivel de voltaje normalmente asociado con la lógica 1 (por ejemplo, 0 = +5 V, 1 = 0 V). La lógica positiva es más convencional (por ejemplo, 1 = +5 V, 0 = 0 V).
longitud de word
El número de bits en una palabra. En un controller programable (a menos que se indique lo contrario) una palabra tiene 16 bits de datos.
Entregue su opinión