N
NAMUR
Grupo de trabajo sobre estándares para tecnologías de medición y control de la industria química.
nibble
Una cadena de 4 bits que se opera como una unidad.
nibble alto
Los 4 bits más significativos de un byte.
nibble bajo
Los 4 bits menos significativos de un byte.
nibble superior
Los cuatro bits más significativos de un byte.
no destructiva
Una referencia que lee el valor existente de un tag.
nodo
El punto de conexión para acceso al medio.
nombre
Un título con 40 caracteres. Debe comenzar con una letra o carácter de subrayado ("_"); sin embargo, todos los demás caracteres pueden ser letras, números o caracteres de subrayado. Los nombres no pueden contener dos caracteres de subrayado continuos y no pueden terminar en un carácter de subrayado.
CONSEJO:
Las convenciones de denominación se basan en las reglas IEC-1131 para identificadores.
nombre de dominio
El nombre de dominio puede tener el siguiente formato:
- a.b.c.d
- a.b.c
- a.b
- a
donde a, b, c y d solo pueden contener letras, dígitos y guiones. El número total de caracteres, incluyendo “.”, debe ser 48 o menos. Si introduce un nombre no válido, el software no lo aceptará y aparecerá un message de error.
Las partes del nombre de dominio pueden ser todas numéricas excepto la última. Podría tener, por ejemplo, lo siguiente:
- xyz.xxx.yyy.com
- 123.xxx.yyy.com
- 123.123.123.com
- 123.123.com
pero NO:
- 123.123.123.123 (no válido)
nombre de host
El nombre de host es el nombre único que identifica a un equipo en una red.
En Internet, el nombre de host tiene el formato comp.xyz.net. Si sólo hay un sitio de Internet, el nombre de host coincide con el de dominio.
Una computadora puede tener más de un nombre de host si aloja a más de un sitio de Internet (por ejemplo, home.xyz.net y comp.xyz.net). En ese caso, home y comp son nombres de host y xyz.net es el nombre de dominio.
Los caracteres válidos constan de:
- Números dentro el rango de 0 a 9
- Caracteres Alfa dentro del rango de A a Z (mayúsculas o minúsculas)
- guión
- período
- No más de 64 caracteres ASCII válidos
- El primer carácter del nombre de host debe ser un carácter alfanumérico (en el rango de A a Z [mayúsculas o minúsculas])
- El último carácter del nombre de host no puede ser ni un punto ni un guión
- El nombre de host no puede contener dos puntos consecutivos
A continuación se indican algunos ejemplos de nombres de host válidos:
- HostName.com
- HostName
- HostName.123
- Host-2-Name.com
- HostName.DomainName.com
- Host123Name456.789DomanName000.com
Entre los ejemplos de nombre de host no válidos se incluyen:
- .HostName.com
- HostName.com.
- HostName..com
- HostName.com-
- 123.com
- 1234567890
nombre de la clave de origen
Texto descriptivo que ayuda a identificar una clave de origen. Cuando corresponde, el software
Logix Designer
muestra el nombre de la clave de origen en lugar de la clave de origen misma. Esto proporciona un nivel adicional de seguridad para la clave original.nombre de tag
Un nombre que proporciona el usuario para establecer la referencia a una instancia de tag. Puede tener 40 caracteres como máximo.
normalmente abierto
Los contactos en un relé o interruptor que se abren cuando el relé se desactiva o cuando el interruptor se desactiva; se cierran cuando el relé se activa o cuando el interruptor se activa. En la programación de lógica de escalera, un símbolo que permitirá la continuidad (flujo) de la lógica si la entrada de referencia es "0" lógico cuando se evalúe.
normalmente cerrado
Los contactos en un relé o interruptor que se cierran cuando el relé se desactiva o cuando el interruptor se desactiva; se abren cuando el relé se activa o cuando el interruptor se activa. En la programación de lógica de escalera, un símbolo que permitirá la continuidad (flujo) de la lógica si la entrada de referencia es "1" lógico cuando se evalúe.
número de ejecución
El número que indica la posición de un bloque de funciones en el orden de ejecución.
número de ranura
Número que indica la ubicación física de la ranura en el chasis en el que está el controller. Si introduce un número de ranura fuera de este rango para el chasis especificado, recibirá un message de error cuando desee aplicar los cambios. El número de ranura no se puede cambiar cuando se está en línea.
En ControlLogix, los controllers ocupan una ranura numerada en el chasis y pueden colocarse en cualquier ranura. También se pueden colocar varios controladores (controllers) en un mismo chasis.
Para los controllers SoftLogix, el valor predeterminado es 1. También tiene la opción de colocar los modules en la ranura 0.
Para CompactLogix, DriveLogix y FlexLogix, dado que el controller siempre se ubica en la ranura 0 del backplane virtual, este campo está inhabilitado y se muestra la ranura número 0.
Para los controladores de seguridad, los valores válidos están comprendidos entre el 0 y el número de ranuras del chasis menos 2 (por ejemplo, en un chasis de 10 ranuras, los valores válidos estarán comprendidos entre 0 y 8).
número de red de seguridad
Número de 48 bits asignado a todos los modules de seguridad que estén en un mismo chasis o en una misma red de seguridad. Este número se utiliza para impedir que se acepten solicitudes de conexión que un module de puente haya dirigido incorrectamente. Tenga en cuenta que los modules de seguridad conectados a un mismo module de puente no tienen por qué estar necesariamente en la misma red de seguridad; pueden tener números de red de seguridad distintos.
Es posible elegir entre dos formatos:
- Basado en el tiempo: el número de red de seguridad se genera basándose en la fecha y hora de creación (con una precisión de milisegundos) del module.
- Manual: se introduce un número entre 1 y 9999 por tipo de red.
número de renglón
La numeración secuencial de renglones en orden ascendente, de 0 a n. Los números aparecen en la región de selección de renglón.
Entregue su opinión