Instrucciones de matriz (archivo)/desplazamiento
Se utiliza las instrucciones de matriz (archivo)/desplazamiento para modificar la ubicación de los datos dentro de matrices.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Puede mezclar tipos de datos, pero puede que se produzca una pérdida de precisión y errores de redondeo.
Los tipos de datos en negrita son los óptimos. Una instrucción se ejecutará a la máxima velocidad y la menor cantidad posible de memoria si todos los parámetros emplean el mismo tipo de datos óptimo, normalmente DINT o REAL.
Entregue su opinión