El uso y reuso está fuera de rango
Intentó programar (program) un uso y reuso de cero cuando la Modulación de ancho de impulsos (PWM) no estaba seleccionada o bien, programó un uso y reuso (con PWM seleccionada) que está fuera de rango. Cuando PWM está seleccionada, el uso y reuso debe establecerse en 0; cuando PWM no está seleccionada, los valores válidos para el uso y reuso oscilan entre 1 y 16,777,216.
Elija un valor válido en función de si está seleccionada la Modulación de ancho de impulsos.
Entregue su opinión