Fallo al establecer una de las propiedades del programa (program)
Problema al guardar una de las propiedades del programa (program). El mensaje de error indica una de las siguientes condiciones:
El nombre no es válido.
Ha introducido un nombre no válido u otro nombre que no sigue el estándar de denominación IEC-61131. Vuelva a introducir el nombre siguiendo el formato definido por el estándar.
La descripción no es válida
Ha introducido una descripción con caracteres no válidos. Vuelva a introducir una descripción válida mediante Propiedades de programa (program).
La rutina (routine) principal no es válida
La rutina (routine) no existe o ya está asociada como Rutina de fallo (fault routine).
La rutina de fallo (fault routine) no es válida
La rutina (routine) no existe o ya está asociada como rutina principal.
Entregue su opinión