¡PELIGRO! A punto de empezar calibración, ¡lea con atención antes de continuar!
- No se debe efectuar la calibración en un módulo (module) que se está utilizando actualmente para control. Los canales se congelarán en sus valores actuales y el control puede interrumpirse.
- La calibración interrumpe el control asociado con el módulo (module).
- La calibración desconecta el módulo (module) de las señales de control a las cuales está conectado normalmente y lo conecta a las señales de referencia.
- Durante la calibración, los módulos (modules) de salida no actualizan sus salidas con los valores de datos solicitados por el controlador (controller). Las salidas pueden realizar la transición (transition) según el propio proceso de calibración si ese canal se está calibrando.
- Durante la calibración, el controlador (controller) no recibe las mediciones de señales, originadas en el sistema bajo control, del módulo (module) de entrada.
- Seleccione Aceptar si desea continuar con la calibración.
- Seleccione Cancelar si desea cancelar el inicio de la calibración y regresar a la ficha Calibración.
Entregue su opinión