Instrucciones para forma metálica
En el organizador de controlador, puede reconocer los programas de seguridad por la barra roja
que se incorpora en los iconos. La barra roja indica que el programa se ejecutará en la memoria de seguridad.
que se incorpora en los iconos. La barra roja indica que el programa se ejecutará en la memoria de seguridad.Los botones de instrucciones que funcionan como parte de un programa de seguridad o que son compatibles con un programa de seguridad tienen un triángulo rojo en la esquina derecha de cada botón.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Bloque de funciones
No disponible
Texto estructurado
No disponible
Las instrucciones de aplicación de seguridad están diseñadas para su uso en un sistema de seguridad que tenga un controlador y módulos E/S. Las instrucciones están diseñadas para las aplicaciones del Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) 3, PLe/Categoría (CAT) 4.
Si desea | Utilice esta instrucción |
Utilizar esta instrucción para determinar la posición de deslizadera de la prensa. | CPM |
Utilizar esta instrucción para aplicaciones de prensa en las que se requieran ajustes menores de deslizadera, como en la configuración de la prensa. | CBIM |
Utilizar esta instrucción en aplicaciones de prensa de ciclo simple. | CBSSM |
Utilizar esta instrucción para aplicaciones de prensa donde se desee un funcionamiento continuo. | CBCM |
Monitorizar el movimiento de las operaciones de arranque, parada y marcha de un árbol de levas. | CSM |
Monitorizar ocho entradas de seguridad para controlar una de las salidas correspondientes a la entrada activa. | EPMS |
Controlar una válvula auxiliar que se usa junto con una válvula principal. | AVC |
Utilizar esta instrucción para accionar manualmente una válvula durante las operaciones de mantenimiento. | MMVC |
Controlar y monitorizar una válvula principal. | MVC |
El controlador de seguridad es parte de un sistema Desactivar para desconectar. Esto significa que todas las salidas se establecen en cero cuando se detecta un fallo.
Entregue su opinión