Modo continuo de freno - embrague (CBCM)
Esta instrucción corresponde a los controladores Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción Modo continuo de freno-embrague (Clutch Brake Continuous Mode, CBCM) se utiliza en aplicaciones de prensa donde se requiere un funcionamiento continuo.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
ADVERTENCIA:
No utilice la confirmación automática cuando el acceso dentro de la zona peligrosa pueda ser no detectado. Esta instrucción, configurada para confirmación automática, debe utilizarse en combinación con otras instrucciones, de las cuales al menos una debe cumplir con el requisito de restablecimiento manual.
Los controles de restablecimiento deben estar ubicados a la vista, pero fuera del alcance de la zona peligrosa.
Consulte la sección 5.4.1.3 de la Norma EN 692-2005 para obtener más información.
ADVERTENCIA:
Esta instrucción se especifica con la intención de que la entrada Zona de deslizadera sea originada solamente por la salida de la Zona de deslizadera de la instrucción Monitor de posición del cigüeñal (CPM) o la lógica de la aplicación que satisfaga los requisitos de la Zona de deslizadera enumerados en la instrucción Modo continuo de freno - embrague: Consulte la tabla de entradas a continuación.
Esta instrucción también se especifica con la intención de que la entrada Habilitar sea originada solamente por una Salida Ox
1
de la instrucción Selector de modo de ocho posiciones (EPMS) que no esté ya originando la entrada Habilitar de otra instrucción como Modo de avance poco a poco de freno - embrague (CBIM), Modo de carrera simple de freno - embrague (CBSSM) o Modo continuo de freno - embrague (CBCM).1
Donde x = 1 a 8El parámetro Modo especifica cómo se obtiene el funcionamiento continuo. Se requiere una secuencia de armado para estos modos: Inmediato con armado, Media carrera con armado o Una carrera y media con armado. La secuencia de armado requiere que la entrada Arrancar realice una transición de OFF (0) a ON (1) dentro de los cinco segundos posteriores a que la entrada Armado continuo realice una transición de OFF (0) a ON (1). Cuando se han cumplido los requisitos de la secuencia de armado y la entrada Arrancar ha permanecido en ON (1) como se especifica en la configuración del parámetro Modo, la prensa comienza a funcionar continuamente.
No se requiere una secuencia de armado con configuraciones de modo Inmediato. En el modo Inmediato, la prensa comienza a funcionar continuamente cuando la entrada Arrancar realiza una transición de OFF (0) a ON (1).
Operandos
IMPORTANTE:
No utilice el mismo nombre de etiqueta para más de una instrucción en el mismo programa. No escriba en ninguna etiqueta de salida de instrucción bajo ninguna circunstancia.
ADVERTENCIA:
Si cambia los parámetros de la instrucción durante el modo Marcha, debe aceptar las modificaciones pendientes y cambiar el modo del controlador de Programa a Marcha para que los cambios sean efectivos.
En la siguiente tabla se indican los parámetros utilizados para configurar esta instrucción. Dichos parámetros no pueden cambiarse en el tiempo de ejecución.
Operando | Datos Tipo | Formato | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
CBCM | CB_CONTINUOUS_MODE | etiqueta | Este parámetro es una etiqueta de respaldo que mantiene información de ejecución importante para cada uso de esta instrucción. ATENCIÓN: Para evitar un funcionamiento inesperado, no reutilizar esta etiqueta de respaldo y sus miembros. No escribir en ninguno de los miembros de la etiqueta en ningún otro punto del programa. | |
Ack Type | BOOL | nombre | Define cómo funciona la confirmación de la instrucción. | |
Automatic (1) | La confirmación se realiza automáticamente cuando la entrada Habilitación de seguridad pasa de OFF (0) a ON (1). | |||
Manual (0) | La confirmación se lleva a cabo cuando Confirmación de habilitación de seguridad realiza una transición de OFF (0) a ON (1) y la entrada Habilitar seguridad está en ON (1). | |||
Mode | DINT | nombre | Este parámetro configura los diferentes modos continuos de funcionamiento. | |
Immediate (0) | La prensa comienza a funcionar continuamente cuando la entrada Arrancar realiza una transición de OFF (0) a ON (1). | |||
Immediate with Arming (3) | Después de completar la secuencia de armado, el modo continuo entra a funcionar inmediatamente. | |||
Half Stroke with Arming (1) | Después de completar la secuencia de armado, la señal de entrada Arrancar debe permanecer en ON (1) hasta que se alcance la zona de la primera carrera ascendente. | |||
Stroke and a Half with Arming (2) | Después de completar la secuencia de armado, la señal de entrada Arrancar debe permanecer en ON (1) hasta que la deslizadera finalice una rotación completa y se alcance la zona de la segunda carrera ascendente. | |||
Takeover Mode | BOOL | nombre | Este parámetro determina cuándo se produce la detención si la entrada Habilitación de seguridad realiza una transición de ON (1) a OFF (0) mientras la deslizadera está en la Zona superior. | |
Enabled (1) | La prensa se detiene cuando la deslizadera entra en la Zona tope. | |||
Disabled (0) | La prensa se detiene inmediatamente. | |||
La siguiente tabla explica las entradas de la instrucción.
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enable | BOOL | etiqueta | Esta entrada es la señal para activar esta instrucción, por ejemplo, mediante una Salida Ox del Selector de modo de ocho posiciones (EPMS), donde x = 1 a 8. ACTIVADO (ON) (1): La instrucción está seleccionada y operativa. OFF (0): La instrucción no está en funcionamiento. Todas las salidas de la instrucción están desactivadas. | ||||||||||||||||||||
Safety Enable | BOOL | etiqueta | Esta entrada representa el estado de los dispositivos permisivos relacionados con la seguridad, como paradas de emergencia, cortinas de luz o compuertas de seguridad. ACTIVADO (ON) (1): Los dispositivos permisivos vigilan activamente la zona peligrosa. Permite la activación de O1 (Salida 1). OFF (0): Los dispositivos permisivos están en un estado que no permite que la Salida 1 se active. | ||||||||||||||||||||
Standard Enable | BOOL | etiqueta | Indica el estado de los dispositivos permisivos no relacionados con la seguridad. ACTIVADO (ON) (1): Permite la activación de la Salida 1. OFF (0): Impide la activación de la Salida 1. Este parámetro no está relacionado con la seguridad. | ||||||||||||||||||||
Arm Continuous | BOOL | etiqueta | Habilita el armado solo para los modos Inmediato con armado, Media carrera con armado y Una carrera y media con armado. ACTIVADO (ON) (1): Habilita el armado. La secuencia de armado finaliza cuando la entrada Arrancar realiza una transición de OFF (0) a ON (1) antes de que transcurran 5 segundos. | ||||||||||||||||||||
Start | BOOL | etiqueta | Entrada para iniciar el movimiento de la prensa. ACTIVADO (ON) (1): Activa la Salida 1 si se han cumplido todas las condiciones de entrada. OFF (0): La salida 1 permanece activada en función del modo continuo configurado. La Salida 1 se desactiva si no se cumplen los requisitos de modo continuo. Consulte el parámetro Modo en la tabla Instrucción Modo de carrera simple de freno - embrague: Parámetros de configuración, mostrada anteriormente, para obtener más información. | ||||||||||||||||||||
Stop At Top | BOOL | etiqueta | Esta entrada es la solicitud para detener el movimiento de la prensa cuando se alcanza la Zona tope. OFF (0): Impide la activación de la Salida 1. Desactiva de Salida 1 la próxima vez que la deslizadera entre en la Zona tope. | ||||||||||||||||||||
Press In Motion | BOOL | etiqueta | Esta entrada se obtiene normalmente de la Salida 1 de la instrucción Monitor de árbol de levas (CSM) o de la lógica de la aplicación del usuario. La retroalimentación de la válvula de seguridad de prensa debe estar incluida en la creación de esta señal. ACTIVADO (ON) (1): Indica que la prensa está en movimiento. OFF (0): Indica que la prensa está detenida. | ||||||||||||||||||||
Slide Zone | DINT | etiqueta | Esta entrada representa la posición de la deslizadera y el estado de la información de posición. Se obtiene de la salida Zona de deslizadera de la instrucción Monitor de posición del cigüeñal (CPM) o la lógica de la aplicación del usuario que proporciona la siguiente información de mapa de bits. Bit 0: Estado OFF (0): La información de la Zona de deslizadera no es válida. Impide la activación de la Salida 1 en un arranque inicial o inmediatamente detiene la prensa. ON (1): La información de la Zona de deslizadera es válida. Bits 1 y 2: Zona de deslizadera La siguiente tabla indica cómo se utilizan los bits del 0 al 2 para representar las zonas de deslizadera válidas.
Bits 3 a 31: No utilizado; establecido en 0. | ||||||||||||||||||||
Motion Monitor Fault | BOOL | etiqueta | Detiene inmediatamente la prensa cuando se ha detectado un problema de movimiento de la prensa. Esta entrada se origina invirtiendo la salida Fallo presente procedente de la instrucción Monitor de árbol de levas (CSM) o la lógica de la aplicación que realiza los diagnósticos de movimiento. ACTIVADO (ON) (1): Indica que el movimiento de la prensa es válido. Permite que la Salida 1 se active. OFF (0): Indica que existe un problema de movimiento de la prensa. Impide la activación de la Salida 1 o inmediatamente desactiva la Salida 1. | ||||||||||||||||||||
Safety Enable Ack | BOOL | etiqueta | Esta entrada es necesaria cuando el Tipo de confirmación configurado es Manual. OFF (0)->ON (1): Confirma que la entrada Habilitación de seguridad ha realizado una transición de OFF (0) a ON (1). |
La siguiente tabla explica las salidas de la instrucción.
Operando | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
Output 1 (O1) | BOOL | Salida utilizada para obtener la entrada Accionar de la instrucción Control de válvula principal (MVC). ACTIVADO (ON) (1): La salida está activada. OFF (0): La salida está desactivada. Consulte CBCM – Activación de la salida 1 y CBCM – Desactivación de la salida 1, a continuación, para obtener más información. |
Continuous Armed (CA) | BOOL | Esta salida se utiliza cuando la instrucción está configurada para los modos Inmediato con armado, Media carrera con armado y Una carrera y media con armado. ACTIVADO (ON) (1): La secuencia de armado está en progreso. OFF (0): Esperando la secuencia de armado. Este parámetro no está relacionado con la seguridad. |
Diagnostic Code | DINT | Consulte a continuación la sección CBCM – Códigos de diagnóstico. Este parámetro no está relacionado con la seguridad. |
IMPORTANTE:
No escriba en ninguna etiqueta de salida de instrucción bajo ninguna circunstancia.
Operación
Activación de la salida 1
La salida 1 se activa cuando la entrada Arrancar realiza una transición de OFF (0) a ON (1) y se cumplen todas estas condiciones:
- La secuencia de armado, si está configurada, se ha completado.
- La entrada Habilitar está en ON (1).
- La entrada Habilitación de seguridad ha sido confirmada.
- La entrada Habilitación estándar está en ON (1).
- La entrada Zona de deslizadera representa la Zona tope.
- La entrada Fallo del monitor de movimiento está en ON (1).
- La entrada Prensa en movimiento está en OFF (0).
- La entrada Confirmación de habilitación de seguridad está en OFF (0).
- La entrada Detención en el tope está en ON (1).IMPORTANTE: Si el Tipo de confirmación es Manual, se requiere una confirmación de la entrada Habilitación de seguridad cuando la entrada Habilitar realiza una transición de OFF (0) a ON (1) y antes de que la entrada Arrancar o Armado continuo pase a ON (0).
ADVERTENCIA:
Cuando el Modo configurado es Inmediato y el Tipo de confirmación es Automático, la Salida 1 se activa cuando las entradas Habilitación de seguridad, Habilitación estándar, Zona de deslizadera, Prensa en movimiento y Fallo del monitor de movimiento vuelven al estado activo o válido al mismo tiempo que la entrada Arrancar realiza una transición de OFF (0) a ON (1).
ADVERTENCIA:
Cuando el Modo configurado es Inmediato con armado, Media carrera con armado o Una carrera y media con armado y el Tipo de confirmación es Automático, el tiempo de armado de cinco segundos comienza cuando las entradas Habilitación de seguridad, Habilitación estándar, Zona de deslizadera, Prensa en movimiento y Fallo del monitor de movimiento vuelven a ON (1), estado activo o válido, al mismo tiempo que la entrada Armado continuo realiza una transición de OFF (0) a ON (1).
ADVERTENCIA:
Los interruptores de levas que determinan la posición de deslizadera son supervisados por la instrucción CPM. Esta instrucción utiliza la salida Zona de deslizadera de la instrucción CPM como una representación de los interruptores de levas que determinan la posición de deslizadera.
Modo Inmediato
El diagrama de tiempo muestra la confirmación de la entrada Habilitación de seguridad en (A), y la activación de la Salida 1 cuando el Modo está configurado como Inmediato. La Salida 1 se activa cuando la entrada Arrancar realiza una transición de OFF (0) a ON (1) en (B) y se cumplen todas las condiciones de entrada. La Salida 1 permanece activada cuando la entrada Arrancar pasa a OFF (0) en (C).

Modo Inmediato con armado
Este diagrama muestra la confirmación de la entrada Habilitación de seguridad en (A), y la activación de la Salida 1 cuando el Modo está configurado como Inmediato con armado. El temporizador de armado de cinco segundos comienza cuando la entrada Armado continuo realiza una transición de OFF (0) a ON (1) en (B) y se cumplen todas las condiciones de entrada. Antes de que transcurran cinco segundos, la Salida 1 se activa cuando la entrada Arrancar realiza una transición de OFF (0) a ON (1) en (C) y se cumplen todas las condiciones de entrada. La Salida 1 permanece activada cuando la entrada Arrancar pasa a OFF (0) en (D).

Modo media carrera con armado
Este diagrama muestra la confirmación de la entrada Habilitación de seguridad en (A), y la activación de la Salida 1 cuando el Modo está configurado como Media carrera con armado. El temporizador de armado de cinco segundos comienza cuando la entrada Armado continuo realiza una transición de OFF (0) a ON (1) en (B) y se cumplen todas las condiciones de entrada. Antes de que transcurran cinco segundos, la Salida 1 se activa cuando la entrada Arrancar realiza una transición de OFF (0) a ON (1) en (C) y se cumplen todas las condiciones de entrada. La Salida 1 permanece activada cuando la entrada Arrancar pasa a OFF (0) después de que la deslizadera haya realizado una transición de media carrera en (D).

Modo Una carrera y media con armado
Este diagrama muestra la confirmación de la entrada Habilitación de seguridad en (A), y la activación de la Salida 1 cuando el Modo está configurado como Una carrera y media con armado. El temporizador de armado de 5 segundos comienza cuando la entrada Armado continuo realiza una transición de OFF (0) a ON (1) en (B) y se cumplen todas las condiciones de entrada. Antes de que transcurran 5 segundos, la Salida 1 se activa cuando la entrada Arrancar realiza una transición de OFF (0) a ON (1) en (C) y se cumplen todas las condiciones de entrada. La Salida 1 permanece activada cuando la entrada Arrancar pasa a OFF (0) después de que la deslizadera haya realizado una transición de carrera y media en (D).

Desactivación de la Salida 1
Una vez activada, la Salida 1 se desactiva cuando se dan una o más de las siguientes condiciones:
- La entrada Habilitar realiza la transición de ON (1) a OFF (0).
- La entrada Arrancar realiza la transición de ON (1) a OFF (0) antes de pasar a funcionamiento continuo.Cuando esta transición se produce mientras la deslizadera está en la Zona superior, la Salida 1 se desactiva cuando la deslizadera accede a la Zona tope. De lo contrario, la Salida 1 se desactiva inmediatamente.
- La entrada Habilitación de seguridad realiza la transición de ON (1) a OFF (0).
- Cuando esta transición se produce mientras la deslizadera está en la Zona superior y el modo Toma de control está habilitado, la Salida 1 se desactiva cuando la deslizadera entra en la Zona tope. De lo contrario, al deshabilitar el modo Toma de control, la Salida 1 se desactiva inmediatamente. La Salida 1 también se desactiva inmediatamente cuando esta transición se realiza mientras la deslizadera está en la Zona tope o inferior.
- La entrada Habilitación estándar realiza la transición de ON (1) a OFF (0). Cuando esta transición se produce mientras la deslizadera está en la Zona superior, la Salida 1 se desactiva cuando la deslizadera accede a la Zona tope. De lo contrario, la Salida 1 se desactiva inmediatamente.
- La entrada Zona de deslizadera convierte a un valor no válido.
- La entrada Fallo del monitor de movimiento realiza la transición de ON (1) a OFF (0).
- La dirección de la prensa parece ser marcha de retroceso.
- La entrada Prensa en movimiento tiene el valor OFF (0) cuando la deslizadera va de la Zona tope a la Zona inferior.
- La entrada Parada tope realiza la transición de ON (1) a OFF (0) y la deslizadera acceder a la Zona tope.
- La entrada Prensa en movimiento realiza la transición de ON (1) a OFF (0).
Habilitación de seguridad y Modo Toma de control
Este diagrama muestra cómo la Entrada 1 se desactiva cuando la deslizadera accede a la Zona tope en (B). La Salida 1 se desactiva debido a que la entrada Habilitación de seguridad ha realizado la transición de ON (1) a OFF (0) durante la Zona superior, en (A), con el Modo Toma de control habilitado. Antes de que la Salida 1 se pueda volver a activar, es necesario recibir una confirmación de la entrada Habilitación de seguridad cuando la entrada Habilitación de seguridad realice la transición de OFF (0) a ON (1) en (C).

Comportamiento de estado de reglón falso
Cuando la instrucción se ejecuta en un reglón falso, todas las salidas de la instrucción se desactivan.
Códigos de diagnóstico y acciones correctivas
Los diagnósticos 16#2000...16#200A se detectan al intentar iniciar el movimiento de la prensa activando la Salida 1.
Los diagnósticos 16#2020...16#202D se utilizan para diagnosticar el motivo para detener el movimiento de la prensa desactivando la Salida 1.
Los códigos de diagnóstico se muestran en formato hexadecimal seguidos por formado decimal.
Código de diagnóstico | Descripción | Acción correctiva | |
|---|---|---|---|
0 | Sin fallo. | Ninguno. | |
16#2000 8192 | Modo Inmediato | La Salida 1 no pudo desactivarse cuando la entrada Arrancar adquirió el valor ON (1) debido a que el valor de entrada de la Zona de deslizadera no era válido. | Check the Crankshaft Position Monitor (CPM) instruction or the application logic used to source this input. This diagnostic is cleared when a valid Slide Zone is established. |
Modos de armado |
| ||
16#2001 8193 | Modo Inmediato | La Salida 1 no pudo activarse cuando la entrada Arrancar adquirió el valor ON (1) debido a que el valor de entrada Prensa en movimiento era ON (1). |
|
Modos de armado |
| ||
16#2002 8194 | Modo Inmediato |
|
|
Modos de armado |
| ||
16#2003 8195 | Modo Inmediato | La Salida 1 no pudo activarse cuando la entrada Arrancar adquirió el valor ON (1) debido a que el valor de entrada de la entrada Habilitación estándar era OFF (0). | Verify that the devices used to source the Standard Enable input are functioning properly. This diagnostic is cleared when the Standard Enable input is ON (1). |
Modos de armado |
| ||
16#2004 8196 | Modo Inmediato | N/A | Turn the Start input OFF (0) and turn the Arm Continuous input ON (1) to clear this diagnostic. |
Modos de armado | La entrada Arrancar tenía el valor ON (1) cuando la entrada Armado continuo adquirió el valor ON (1). | ||
16#2005 8197 | Modo Inmediato | N/A | Turn the Arm Continuous input ON (1) to restart the arming timer and clear this diagnostic. |
Modos de armado | La entrada Arrancar no pasó a tener el valor ON (1) en los cinco segundos siguientes al paso a ON (1) de la entrada Armado continuo. | ||
16#2006 8198 | Modo Inmediato | N/A | The Arm Continuous input must turn ON (1) before the Start input does. Turn the Start input OFF (0) and turn the Arm Continuous input ON (1) to clear this diagnostic. |
Modos de armado | La entrada Arrancar pasó a tener el valor ON (1) antes de que la entrada Armado continuo pasara a tener el valor ON (1). | ||
16#2007 8199 | Modo Inmediato | La Salida 1 no pudo activarse cuando la entrada Arrancar adquirió el valor ON (1) debido a que la entrada Parada tope tenía el valor OFF (0). | Turn the Stop At Top input OFF (0) and turn the Arm Continuous input ON (1) to clear this diagnostic. |
Modos de armado |
| ||
16#2008 8200 | Modo Inmediato | La Salida 1 no pudo activarse cuando la entrada Arrancar adquirió el valor ON (1) debido a que la entrada Fallo de monitor de movimiento tenía el valor OFF (0). | Check the Camshaft Monitor (CSM) instruction or the application logic used to monitor press movement. This diagnostic is cleared when the motion monitor functions are properly monitoring motion and the Motion Monitor Fault input is ON (1). |
Modos de armado |
| ||
16#2009 8201 | Modo Inmediato | La Salida 1 no pudo activarse cuando la entrada Arrancar adquirió el valor ON (1) debido a que el valor de la entrada Confirmación de habilitación de seguridad era ON (1). | Turn the Safety Enable Ack input OFF (0). This diagnostic is cleared when the Safety Enable Ack input turns OFF (0). |
Modos de armado |
| ||
16#200A 8202 | Modo Inmediato | La Salida 1 no pudo activarse cuando la entrada Arrancar adquirió el valor ON (1) debido a que la deslizadera estaba en la Zona inferior o superior. | The slide must be in the Top zone when press movement is initiated. This diagnostic is cleared when the slide is inched back to the Top zone. |
Modos de armado |
| ||
16#2020 8224 | La Salida 1 se desactiva debido a que el valor de la entrada Zona de deslizadera deja de ser válido. | Compruebe la instrucción Monitor de posición del cigüeñal (CPM) o la lógica de aplicación usada para obtener esta entrada. Este diagnóstico se borra en el siguiente intento de poner en movimiento la prensa. | |
16#2021 8225 | La Salida 1 se desactiva debido a que la entrada Fallo de monitor de movimiento pasa a OFF (0). | Compruebe la instrucción Monitor de árbol de levas (CSM) o la lógica de aplicación usada para monitorizar el movimiento de la prensa. Este diagnóstico se borra en el siguiente intento de poner en movimiento la prensa. | |
16#2022 8226 | La Salida 1 se desactiva debido a la detección de movimiento de la prensa en dirección de retroceso. | Compruebe la dirección del movimiento de la prensa. Este diagnóstico se borra en el siguiente intento de poner en movimiento la prensa. | |
16#2023 8227 | La Salida 1 se desactiva debido a que la entrada Habilitación de seguridad ha pasado a OFF (0) cuando la deslizadera estaba en la Zona superior o inferior. | Compruebe que los dispositivos AOPD y ESPE usados para obtener la entrada Habilitación de seguridad protejan sus áreas respectivas. Este diagnóstico se borra en el siguiente intento de poner en movimiento la prensa. | |
16#2024 8228 | La Salida 1 se desactiva debido a que la entrada Habilitación estándar pasando a OFF (0) cuando la deslizadera estaba en la Zona superior o inferior. | Compruebe que los dispositivos y la lógica de aplicación usados para obtener la entrada Habilitación estándar funcionen adecuadamente. Este diagnóstico se borra en el siguiente intento de poner en movimiento la prensa. | |
16#2025 8229 | Inmediato | N/A | Output 1 is always de-energized when the Start input turns OFF (0) while the slide is in the Top or Down zones. This diagnostic is cleared at the next attempt to begin press movement. |
Inmediato con armado | |||
Modo media carrera con armado | La Salida 1 se desactiva debido a que la entrada Arrancar ha pasado a OFF (0) cuando la deslizadera estaba en la Zona superior o inferior antes de pasar a funcionamiento continuo. | ||
Modo Una carrera y media con armado | |||
16#2026 8230 | No usado por esta instrucción. | ||
16#2027 8231 | La Salida 1 se desactiva inmediatamente cuando la entrada Habilitación de seguridad pasa a OFF (0) mientras la deslizadera está en la Zona superior y el modo Toma de control está desactivado. | Compruebe que los dispositivos AOPD y ESPE usados para obtener la entrada Habilitación de seguridad protejan sus áreas respectivas. Este diagnóstico se borra en el siguiente intento de poner en movimiento la prensa. | |
16#2028 8232 | La Salida 1 se desactiva cuando la deslizadera entró e la Zona tope debido a que la entrada Habilitación estándar pasando a OFF (0) mientras la deslizadera estaba en la Zona superior. | Verifique que los dispositivos y la lógica de aplicación usada para obtener que la entrada Habilitación estándar funcionen adecuadamente. Este diagnóstico se borra en el siguiente intento de poner en movimiento la prensa. | |
16#2029 8233 | La Salida 1 se desactiva inmediatamente cuando la entrada Arrancar pasa a OFF (0) mientras la deslizadera está en la Zona superior antes de entrar en funcionamiento continuo, con el modo Toma de control está deshabilitado. | Este diagnóstico se borra en el siguiente intento de poner en movimiento la prensa | |
16#202A 8234 | La Salida 1 se desactiva porque la deslizadera accedió a la Zona tope después de realizarse una petición de parada. | Este diagnóstico se borra en el siguiente intento de poner en movimiento la prensa. | |
16#202B 8235 | La Salida 1 se desactiva porque la entrada Prensa en movimiento permaneció en OFF (0) cuando la deslizadera accedió a la Zona inferior o la entrada Prensa en movimiento pasa de ON (1) a OFF (0) | Compruebe la instrucción Monitor de árbol de levas (CSM) o la lógica de aplicación usada para monitorizar el movimiento de la presa. Este diagnóstico se borra en el siguiente intento de poner en movimiento la prensa. | |
16#202C 8236 | La Salida 1 se desactivó cuando la deslizadera entró en la Zona tope y la entrada Habilitación de seguridad pasó a OFF (0) mientras la deslizadera estaba en la Zona superior con el modo de toma de control activado. | Compruebe que los dispositivos AOPD y ESPE usados para obtener la entrada Habilitación de seguridad protejan sus áreas respectivas. Este diagnóstico se borra en el siguiente intento de poner en movimiento la prensa. | |
16#202D 8237 | La Salida 1 se desactivó cuando la deslizadera entró en la Zona tope y la entrada Arrancar estándar ha pasado a OFF (0) mientras la deslizadera estaba en la Zona superior antes de entrar en funcionamiento continuo, con el modo Toma de control activado. | Este diagnóstico se borra en el siguiente intento de poner en movimiento la prensa. | |
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte el Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | Igual que La entrada de condición de reglón es falsa |
La condición de entrada de renglón es falsa | Los parámetros.O1 y .CA se borran a falsos. La salida Código de diagnóstico se establece a 0. |
La condición de entrada de renglón es verdadera | La instrucción ejecuta tal como se describe en la sección Funcionamiento normal. |
Post-escaneado | Igual que La entrada de condición de reglón es falsa |
Ejemplo

Entregue su opinión