Ejemplo de cableado y programación de MVC

Este tema demuestra cómo cablear el módulo Guard I/O y cómo programar la instrucción en la porción de control de seguridad de una aplicación.
CONSEJO: No se muestra la parte de control estándar de la aplicación en el siguiente diagrama.
Diagrama de cableado
MVC Wiring and Programming Example
Este diagrama de programación muestra la instrucción Control de válvula principal (MVC) con entradas y salidas.
Diagrama de programación
MVC Programming Example
Diagrama de lógica de escalera
RSL5K_MVC_exampleladder_v31
Definición de módulo
Las siguientes secciones proporcionan ejemplos de cómo usar el software de programación para establecer los operandos de configuración del módulo Guard I/O.
RSL5K_Module Definition for Safety and Metal Instructions_v31
Rockwell Automation sugiere seleccionar
Coincidencia Exacta
para la
Codificación electrónica
como se muestra. También es aceptable seleccionar
Coincidencia compatible
(Compatible Match).
Configuración de entrada del módulo
RSL5K_MVC_InputConfig_v31
Configuración de salida de la prueba del módulo
RSL5K_MVC_TestOutputConfig_v31
Configuración de salida del módulo
RSL5K_MVC_OutputConfig_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal