Control de válvula manual de mantenimiento(MMVC)
Esta instrucción corresponde a los controladores Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción Control de válvula de manual de mantenimiento (MMVC) tiene la función de accionar manualmente una válvula de prensa durante el mantenimiento. El accionamiento manual de la válvula está permitido cuando la instrucción se habilita en el estado permisivo. Para llegar al estado permisivo se deben cumplir todas las siguientes condiciones:
- Se habilita un interruptor de llave.
- Se detiene el volante.
- La deslizadera está en el punto muerto inferior (BDC).
- La entrada Habilitación de seguridad está en ON (1).
Es necesaria una instrucción para cada válvula que deba ser controlada manualmente.
ADVERTENCIA:
Esta instrucción solo se debe habilitar durante el mantenimiento y nunca debe usarse durante las operaciones de prensado.
ADVERTENCIA:
Además de obtener las entradas Inferior y Volante detenido, realice una inspección visual para asegurarse de que la prensa esté en el punto muerto inferior (BDC) y que el volante no esté en movimiento antes de activar el interruptor de llave y habilitar la válvula.
ADVERTENCIA:
La entrada Habilitación de interruptor de llave solo se debe activar con un interruptor de llave supervisado.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Operandos
IMPORTANTE:
Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
- Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
- Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
- Los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
ADVERTENCIA:
Si cambia los operandos de las instrucciones durante el modo Marcha, debe aceptar las modificaciones pendientes y cambiar el modo del controlador de Programa a Marcha, para que los cambios sean efectivos.
En la siguiente tabla se indican los operandos utilizados para configurar la instrucción. Dichos operandos no pueden cambiarse en el tiempo de ejecución.
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
MMVC | MANUAL_VALVE_CONTROL | etiqueta | Estructura MMVC |
La siguiente tabla explica las entradas de la instrucción. Las entradas pueden ser señales de dispositivo de campo a partir de dispositivos de entrada o derivadas de la lógica del usuario.
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | BOOL | etiqueta | Esta entrada es la instrucción de habilitación desde el cambio de modo. Esta instrucción solo se debe habilitar en el modo mantenimiento. ACTIVADO (ON) (1): La instrucción está habilitada. La Salida 1 se puede activar después de que la entrada Accionar realice la transición de OFF (0) a ON (1) cuando la instrucción se encuentra en el estado permisivo. OFF (0): La instrucción no está habilitada. La Salida 1 no se puede activar. |
Keyswitch | BOOL | etiqueta | Esta es la entrada del interruptor de llave supervisada para la instrucción. ACTIVADO (ON): La instrucción está activada. DESACTIVADO (OFF): La instrucción no está activada. La Salida 1 no se puede activar. |
Bottom | BOOL | etiqueta | Esta entrada indica la posición de la deslizadera. ACTIVADO (ON) (1): La deslizadera está en el punto muerto inferior (BDC). OFF (0): La deslizadera no está en BDC. La Salida 1 no se puede activar. |
Flywheel Stopped | BOOL | etiqueta | Esta entrada indica si el volante se detiene. Esta entrada debe estar en ON (1) para permitir el control manual de la válvula. ACTIVADO (ON) (1): Se detiene el volante. OFF (0): No se detiene el volante. |
Safety Enable | BOOL | etiqueta | Esta entrada representa el estado de los dispositivos permisivos relacionados con seguridad tales como paradas de emergencia, cortinas de luz o compuertas de seguridad. Esta entrada es opcional para esta instrucción y sirve como protección adicional si es necesario en una aplicación en particular. ACTIVADO (ON) (1): Indica que los dispositivos permisivos están protegiendo de forma activa la zona de peligro y permite la activación de la Salida 1. OFF (0): Indica que los dispositivos permisivos ya no están protegiendo la zona de peligro y evita la activación de la Salida 1. |
Actuate | BOOL | etiqueta | Esta entrada es la señal para accionar manualmente la válvula, activando o desactivando la Salida 1. OFF (0) -> ON (1): La Salida 1 se activa si se habilita la instrucción, la entrada Interruptor de llave está activada y no hay fallos. ON (1) -> OFF (0): La Salida 1 se desactiva. |
Input Status | BOOL | inmediato etiqueta | Si las entradas de instrucción proceden de un módulo E/S de seguridad, este es el estado del módulo o de los módulos E/S (Estado de conexión o Estado combinado). Si las entradas de instrucción derivan de la lógica interna, es responsabilidad del programador de la aplicación determinar las condiciones. ACTIVADO (ON) (1): Las entradas a esta instrucción son válidas. OFF (0): Las entradas a esta instrucción no son válidas. |
Output Status | BOOL | inmediato etiqueta | Esta entrada indica el estado de salida del módulo E/S conectado a esta instrucción. ACTIVADO (ON) (1): El módulo de salida funciona adecuadamente. OFF (0): El módulo de salida está averiado o se encuentra fuera de línea. Las salidas de la instrucción están en su estado seguro. |
Reset 1 | BOOL | etiqueta | Esta entrada borra los fallos de la instrucción siempre que la condición de fallo no esté presente. ACTIVADO (ON) (1): Se restablecen las salidas Error presente y Código de fallo. |
1
La norma ISO 13849-1 estipula que la función de restablecimiento de la instrucción se debe producir en las señales de flanco descendente. Para cumplir con los requisitos de la norma ISO 13849-1, añada esta lógica inmediatamente antes de esta instrucción. Cambie el nombre de la etiqueta ‘Reset_Signal' en el ejemplo que se muestra a continuación con el nombre de la etiqueta de señal de restablecimiento. Luego, utilice la etiqueta Bit de salida de la instrucción OSF como origen de restablecimiento de la instrucción.
La siguiente tabla explica las salidas de la instrucción. Las salidas pueden ser señales de dispositivo de campo o derivadas de la lógica del usuario.
Operando | Tipo de datos | Descripción |
Salida 1 (01) | BOOL | Esta salida controla manualmente una válvula. La salida se desactiva cuando:
|
Fallo presente (Fault Present, FP) | BOOL | ACTIVADO (ON) (1): Hay un fallo presente en la instrucción. OFF (0): La instrucción funciona normalmente. |
Código de fallo | DINT | Esta salida indica el tipo de fallo que ha ocurrido. Consulte la sección MMVC - Códigos de fallo para ver una lista de los códigos de fallo. Este operando no está relacionado con la seguridad. |
Código de diagnóstico | DINT | Esta salida indica el estado de diagnóstico de la instrucción. Consulte la sección "MMVC - Códigos de diagnóstico" para ver una lista de los códigos de diagnóstico. Este operando no está relacionado con la seguridad. |
IMPORTANTE:
No escriba en ninguna etiqueta de salida de instrucción bajo ninguna circunstancia.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte el Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | Igual que la Entrada de condición de reglón es falsa. |
La condición de entrada de renglón es falsa | Los parámetros O1 y .FP se borran a falsos. Las salidas Código de diagnóstico y Código de fallo están establecidas en 0. |
La condición de entrada de renglón es verdadera | La instrucción ejecuta tal como se describe en la sección Funcionamiento. |
Post-escaneado | Igual que la Entrada de condición de reglón es falsa. |
Operación
Normal
Este diagrama de tiempo muestra el funcionamiento normal de esta instrucción para accionar manualmente una válvula. Esta instrucción entra en el estado permisivo en (A) porque se ha habilitado la instrucción, se ha llegado al punto muerto inferior (BDC), se para el volante y la entrada Habilitación de seguridad está en ON (1). La Salida 1 se activa en (B) porque se ha detectado un flanco ascendente en la entrada Accionar, lo que ha activado manualmente la válvula. La Salida 1 se desactiva en (C) porque la entrada Accionar pasa a OFF (0). La Salida 1 se vuelve a activar cuando se detecta otro flanco ascendente en la entrada Accionar en (D). La Salida 1 se desactiva en (E) porque la entrada Habilitar pasa a OFF (0), con lo que se restablece la instrucción. Finalmente, la Salida 1 se activa en (F) cuando la instrucción vuelve al estado permisivo y se detecta un flanco ascendente en la entrada Accionar. Ninguna de las condiciones de este ejemplo provoca un fallo.

Accionar en el estado no permisivo
Este diagrama de tiempo muestra las condiciones que no permiten la activación de la Salida 1 debido a que la instrucción no se encuentra en el estado permisivo cuando la entrada Accionar realiza la transición de OFF (0) a ON (1). La Salida 1 no se activa en (A) porque la instrucción no se habilita cuando la entrada Accionar realiza la transición de OFF (0) a ON (1). La instrucción se habilita pero inmediatamente provoca un fallo cuando la entrada Accionar realiza la transición de OFF a ON, ya que la entrada Habilitación de seguridad está en OFF (0) en el punto (B). Este fallo no se puede eliminar porque la condición de fallo sigue existiendo en (C). Finalmente, el fallo se elimina en el punto (D), cuando la entrada Restablecer realiza la transición de OFF (0) a ON (1) porque ahora la entrada Habilitación de seguridad está en ON (1). La Salida 1 ya se puede activar cuando la entrada Accionar realiza la transición de OFF (0) a ON (1).

Fallo después de que la Salida 1 activado
La Salida 1 se activa en (A) después de que la entrada Accionar realice la transición de OFF (0) a ON (1) cuando la instrucción se encuentra en el estado permisivo. La instrucción provoca un fallo en (B) porque la deslizadera ya no está en el punto muerto inferior (BDC). El fallo se elimina en el punto (C), cuando la entrada Restablecer realiza la transición de OFF (0) a ON (1) y la deslizadera vuelve al BDC. Se genera otro fallo en (D) cuando la entrada Accionar realiza la transición de OFF (0) a ON (1) y el volante no detiene.

Comportamiento de estado de reglón falso
Cuando la instrucción se ejecuta en un reglón falso, todas las salidas de la instrucción se desactivan.
Códigos de fallo y acciones correctivas
Los códigos de fallo se muestran en formato hexadecimal seguidos por formado decimal.
Código de fallo | Descripción | Acción correctiva |
|---|---|---|
0 | Sin fallo | Ninguno. |
16#20 32 | La entrada Estado de entrada realizó una transición de ON (1) a OFF (0) mientras se ejecutaba la instrucción. |
|
16#21 33 | La entrada Estado de salida realizó una transición de ON (1) a OFF (0) mientras se ejecutaba la instrucción. |
|
16#5040 20544 | La deslizadera no estaba en el punto muerto inferior (BDC) cuando la entrada Accionar realizó la transición de OFF (0) a ON (1). |
|
16#5041 20545 | Se detectó el movimiento del volante cuando la entrada Accionar realizaba la transición de OFF (0) a ON (1). |
|
16#5042 20546 | Habilitación de seguridad estaba en OFF (0) cuando la entrada Accionar realizaba la transición de OFF (0) a ON (1). |
|
16#5043 20547 | La entrada Interruptor de llave estaba en OFF (0) cuando la entrada Accionar realizaba la transición de OFF (0) a ON (1). |
|
Códigos de diagnóstico y acciones correctivas
Los códigos de diagnóstico se muestran en formato hexadecimal seguidos por formado decimal.
Código de diagnóstico | Descripción | Acción correctiva |
|---|---|---|
0 | Sin fallo | Ninguno. |
16#20 32 | El Estado de entrada estaba en OFF (0) cuando inició la instrucción. | Compruebe la conexión en el módulo E/S. |
16#21 33 | La entrada Estado de salida realizó una transición de ON (1) a OFF (0) mientras se ejecutaba la instrucción. | Compruebe la conexión en el módulo E/S. |
16#5000 20480 | La entrada Accionar se mantiene en ON (1). | Establezca la entrada Accionar en OFF (0). |
16#5040 20544 | La deslizadera no estaba en el punto muerto inferior (BDC). |
|
16#5041 20545 | Se detectó el movimiento del volante. |
|
16#5042 20546 | La señal de Habilitación de seguridad está en OFF (0). |
|
16#5043 20547 | Se deshabilita el interruptor de llave. | Habilite la entrada Interruptor de llave. |
Entregue su opinión