Ejemplo de cableado y programación de MMVC

Este tema demuestra cómo cablear el módulo Guard I/O y cómo programar la instrucción en la porción de control de seguridad de una aplicación.
Este ejemplo de aplicación cumple con la norma ISO 13849-1, funcionamiento de categoría 4.
CONSEJO: No se muestra la parte de control estándar de la aplicación en el siguiente diagrama.
Diagrama de cableado
MMVC Maintenance Manual Valve Control
Este diagrama de programación muestra la instrucción MMVC utilizada con una instrucción Inicio de entrada de doble canal (DCSRT) y una instrucción Control de válvula principal (MVC).
Diagrama de programación
MMVC Programming Diagram
Diagrama de lógica de escalera
RSL5K_MMVC Ladder Logic_v31
Definición de módulo
La aplicación Logix Designer se utiliza para configurar la entrada y probar los operandos de salida del módulo Guard I/O, tal como se muestra.
RSL5K_MMVC Module Definition_v31
Rockwell Automation sugiere seleccionar
Coincidencia exacta
para la
Codificación electrónica
como se muestra.
Coincidencia compatible
(Compatible Match) también es aceptable.
Configuración de entrada del módulo
RSL5K_MMVC Module Input Configuration_v31
Configuración de salida de la prueba del módulo
RSL5K_MMVC Module Test Output Configuration_v31
Configuración de salida del módulo
RSL5K_MMVC Module Output Configuration_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal