B
banda muerta
El rango de valores a través del cual se puede cambiar la entrada de un sistema, al invertirse la dirección, sin causar un cambio correspondiente en la salida del sistema.
Barra de herramientas Elementos de secuencia de equipo
Utilice los botones de la barra de herramientas
Elemento de secuencia de equipo
para añadir pasos, transiciones y estructuras de bifurcación al diagrama de secuencia. La barra de herramientas Elemento de secuencia de equipo
solo está disponible en el modo fuera de línea.base tag
Un tag que define la memoria donde se almacena un elemento de datos.
baud rate
La velocidad de comunicación entre dispositivos en una red. Todos los dispositivos se deben comunicar al mismo baud rate.
baudios
Una unidad de velocidad de señal igual al número de eventos de señal o condiciones discretas por segundo. Cuando un bit está codificado en cada evento de señalización, el número de baudios es el mismo que el número de bit por segundo.
BCC
Carácter de verificación de bloque (BCC) es un método de comprobación de errores desarrollado para mejorar la detección de errores en las comunicaciones de datos. El método BCC se añade al final de cada bloque de datos antes de que se transmita el bloque.
BCD
Decimal codificado en sistema binario. Un sistema numérico que se usa para expresar dígitos decimales individuales (0 a 9) en una notación binaria de 4 bits.
bifurcación
Una ruta lógica paralela dentro de un renglón de un programa (program) de lógica de escalera.
bifurcación de secuencia
Una bifurcación de secuencia es una estructura dentro del diagrama de secuencia de equipo que admite la ejecución simultánea o selectiva de pasos (steps).
binario
Un valor entero mostrado e introducido en base 2 (cada dígito representa un solo bit). Se asigna al valor un prefijo de 2# y se rellena a la longitud del valor booleano o entero (1, 8, 16 ó 32 bits). Cada grupo de 4 dígitos está separado por un carácter de subrayado para facilidad de lectura en la pantalla.
bit
La ubicación de almacenamiento más pequeña en la memoria que contiene un 1 (activado) o un 0 (desactivado).
bit de paridad
Un bit adicional que no es de datos, vinculado a una palabra binaria. Su propósito es verificar la integridad de los datos, haciendo que la suma de los números unos de una palabra siempre sea par o impar.
bit indicador
Un bit de la memoria del procesador, controlado a través de firmware o un program de usuario, que se usa para indicar cierta condición (por ejemplo, batería baja).
bit más significativo (MSB)
El bit que representa el valor más grande dentro de una cadena de bits.
bit menos significativo (LSB)
El bit que representa el valor más pequeño dentro de una cadena de dígitos.
bit reservado
Una ubicación de archivo de estado a la cual no se debe leer ni escribir.
bloque de I/O
Un ensamblaje que contiene un chasis, una fuente de alimentación eléctrica, un adaptador y circuitos de I/O (entrada/salida) en un único paquete integrado.
bloque de terminación remota (RTB)
Es una opción de cableado del cliente. El cableado de campo del cliente se tiende hasta el RTB en lugar de directamente hasta el bloque de terminales del module. A continuación, el RTB proporciona conexiones precableadas al bloque de terminales del module. El RTB ofrece un detector de junta fría incorporado y una barra isotérmica para asegurar que todos los terminales estén a la misma temperatura para una compensación de junta fría más precisa. En el caso de aplicaciones que requieren una mayor precisión, use un RTB para obtener un mejor rendimiento de junta fría.
bloque de terminales extraíbles (RTB)
Un conector de cableado de campo para modules de entrada y salida.
borrar
Define el estado de los bits (booleanos) y de los valores (no booleanos).
Borrar indica que el bit se restablece en 0 (desactivado) y todos los bits de un valor se restablecen en 0.
búfer
En términos de software, un registro o grupo de registros empleados para el almacenamiento temporal de datos, para compensar las diferencias de velocidad de transmisión existentes entre el dispositivo transmisor y receptor. 2.) En términos de hardware, un circuito aislante utilizado para evitar la reacción de un circuito con otro.
byte
Una ubicación de almacenamiento en la memoria que consta de un grupo de 8 bits.
byte alto
Los bits 8 a 15 de una palabra.
byte bajo
Los bits 0 a 7 de una palabra.
Entregue su opinión