K

kinematics
Familia de ecuaciones matemáticas que convierte posiciones de avance y retroceso entre dos geometrías relacionadas.
kinematics de avance
Solución de las posiciones de origen, dadas las posiciones de destino. En la práctica, se obtendría al calcular las posiciones cartesianas, dadas las posiciones de unión.
kinematics inverso
Solución de las posiciones de destino, dadas las posiciones de origen.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal