X

XON/XOFF
Un protocolo de comunicación asíncrona para que la estación receptora controle el flujo de datos desde la estación transmisora. Cuando la estación receptora no puede continuar recibiendo datos, como cuando el buffer está lleno, ésta transmite un carácter de control XOFF (DC3) que le indica al emisor que detenga la transmisión. Cuando la estación receptora nuevamente está en capacidad de procesar datos, transmite un carácter de control XON (DC1) que le indica al emisor que empiece nuevamente a transmitir. Este protocolo también se conoce como "handshaking de software".
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal