Offset de entrada para calibración de FLEX I/O

Para ver los resultados de la calibración de desplazamiento:
offset
La desviación constante de una variable controlada desde un punto de ajuste fijo. En una función lineal (y=mx+b), el parámetro (b) se usa para controlar la variable dependiente (y) a cero cuando la variable independiente (x) es cero.
Vea la columna
Estado
. Si aparece
Aceptar
, seleccione
Siguiente
para realizar la calibración de ganancia.
También puede seleccionar:
  • Detener
    para cancelar y salir de la calibración.
  • Ayuda
    para obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal