M
marcador de encoder
Una señal que ocurre una vez por revolución proporcionada por unos codificadores incrementales para especificar un punto de referencia dentro de esa revolución. También se conoce como la señal de referencia cero.
marco de referencia
Sistema de coordenadas cartesianas imaginario que se utiliza para definir un origen cartesiano y una orientación de referencia.
En las instrucciones de movimiento de transformación MCT y MCTP, el operando de orientación de MCT y MCTP que especifica el Vector de rotación para las transformaciones de cinemática ha cambiado respecto a versiones anteriores para aplicar el orden de rotación primero en torno a X, luego en torno a Y y luego en torno a Z. (El orden de rotación anterior era primero en torno a Z, luego en torno a Y y luego en torno a X). Este cambio afecta a la posición de inicio de cualquier MCT o MCTP que utilice un vector de rotación 2Dimension, 2D o 3D. Las rotaciones de 1D no se ven afectadas.
máscara
Un valor binario con sus bits establecidos en un patrón. El patrón filtra selectivamente o deja afuera ciertos bits en un valor de datos, con el fin de especificar los bits en los cuales se va a efectuar la operación para generar un valor de resultado con máscara.
máscara de forzados
Una máscara que indica cuáles bits dentro de un valor están forzados. En
Logix Designer
:- "1" indica que un bit está activado mediante forzado.
- "0" indica que un bit está desactivado mediante forzado.
- "." indica que no hay forzados presentes.
máscara de subred
El direccionamiento de subred es una extensión del esquema de dirección IP que permite que un sitio use una sola ID de red para múltiples redes físicas. El encaminamiento fuera del sitio continúa dividiendo la dirección IP en una ID de red y una ID de host a través de la clase. Dentro de un sitio, la máscara de subred se usa para dividir la dirección IP en una porción de ID de red y una porción de ID de host personalizados. Este campo se establece en 0.0.0.0 como opción predeterminada.
Por ejemplo, utilice la red 2, una red de clase B, y agregue otra red física. Con la selección de la siguiente máscara de subred, se agregan dos bits de ID de red adicionales, lo que permite cuatro redes físicas:
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
Dos bits del ID de host clase B se han usado para extender el ID de red. Cada combinación única de bits en la sección del ID de host donde los bits de máscara de subred están establecidos en 1, especifica una red física diferente. La nueva configuración es:

Se ha añadido una segunda red con los hosts D y E. Gateway G2 conecta a red 2.1 con red 2.2. Los hosts D y E usarán Gateway G2 para comunicarse con los hosts que no están en red 2.2. Los hosts B y C usarán Gateway G para comunicarse con hosts que no están en red 2.1. Cuando B se está comunicando con D, G (el gateway configurado para B) encaminará los datos de B a D a través de G2.
matriz
Una secuencia indexada numéricamente de elementos del mismo data type.
memoria
El medio de almacenamiento electrónico, incorporado en un controller, que se usa para retener programs y datos.
MESSAGE
Un data type de estructura que contiene la información de estado y control de una instrucción MSG.
miembro
Un elemento de una estructura que tiene su data type y nombre propios. Los miembros también pueden ser estructuras que crean data types de estructura anidados.
Minor Fault
Un fallo del controller que no provoca que se detenga la ejecución en el controller ni que se realice la transition a Fault Mode. Algunos ejemplos de fallos menores (minor faults) son un guardián (watchdog) activado en una tarea (task) o una batería baja.
mnemónico
Un término usado para representar un conjunto de información complejo o largo.
modelo de ejecución
Una jerarquía (árbol gráfico) de programas, archivos y enlaces del Organizador de controller que contiene toda la información acerca del proyecto actual; es comparable al modelo lógico que se muestra en el Organizador lógico.
modelo de productor/consumidor
Un modelo de comunicación en el cual los datos se identifican por su contenido y no por su origen o destino. Los dispositivos que necesitan los datos (consumidores) reconocen los datos que necesitan y los consumen. Por lo tanto, los datos sólo necesitan ser enviados en la red en un solo message, sin importar que tan grande es el número de nodos a los cuales necesitan ir.
modelo lógico
Consiste en una jerarquía (árbol gráfico) de programas y carpetas en el Organizador lógico que se organiza en función de procedimientos, objetos, funciones, equipo u otros términos o conceptos más naturales, comparado con el modelo de ejecución que se muestra en el Organizador de controller.
modificar
Cambiar el tipo de una instrucción. Esto es el resultado de editar el campo de mnemónico de la instrucción. Cuando se edita el campo de mnemónico, el tipo de instrucción cambia.
modo de posicionamiento lineal
Un parámetro de configuración de axis que proporciona una carrera lineal total de mil millones de conteos de retroalimentación. Con este modo, la función de desbobinado está inhabilitada y se puede limitar la distancia de carrera lineal recorrida (por el axis) especificando los límites de carrera positivo y negativo del axis.
modo de posicionamiento rotativo
Un modo que habilita la capacidad de desbobinado rotativo del axis. Esta función proporciona un rango de posición infinito al desbobinar la posición del eje (axis) cada vez que el eje se mueve a través de una distancia de desbobinado completa. El número de conteos de codificador por desbobinado del axis se especifica mediante el atributo Desbobinado de posición.
modo diferencial
Un modo de operación usado por modules de entrada analógica donde cada canal de entrada usa dos cables conectados a dos canales de hardware. El instrumento mide la diferencia de señal entre los dos cables.
Modo Marcha
Modo del controller durante el cual la lógica se ejecuta, las entradas se leen, el program se escanea y las salidas se activan y desactivan. Las operaciones de edición están restringidas. Si el interruptor de llave está en Remoto, el controller está en el modo Marcha remota.
modo Marcha REM
Un modo Marcha remota durante el cual el controller escanea o ejecuta el program de lógica de escalera, monitorea dispositivos de entrada, activa dispositivos de salida y afecta forzados de I/O habilitados.
Modo Program REM
Un modo de programa remoto donde el interruptor de llave del controller está en Remoto, la lógica no se ejecuta, las I/O no se controlan y las operaciones de edición están disponibles. Este modo se puede cambiar de manera remota.
Modo Programa (program)
Modo del controlador (controller) durante el cual la lógica no se ejecuta, las salidas no se controlan y las operaciones de edición están disponibles. Si el interruptor de llave está en Remoto, el controlador (controller) está en el modo de programa (program) remoto.
modo Prueba
El modo del controller durante el cual la lógica se ejecuta, las entradas se leen, el program se escanea y las salidas no se controlan. Las operaciones de edición están restringidas. El interruptor de llave debe estar en la posición Remota.
modo Prueba REM
Un modo del controller, similar al modo Marcha, en el que en los modules de salida se establece su modo Program. El modo Prueba no está disponible en el interruptor de llave, por lo tanto el interruptor de llave del controller debe estar en Remoto.
modo unipolar
Un modo de operación usado por modules de entrada analógica donde cada canal de entrada usa un canal de hardware físico.
modos
Métodos de operación seleccionados (por ejemplo, modo Marcha, Prueba o Program).
modos de secuencia
En
Equipment Sequence
s, los modos de secuencia especifican si las transiciones se activan automática o manualmente. Cuando el modo de secuencia es Automático
, las transitions funcionan sin interrupción. En el modo Manual
, el operador puede especificar el orden de ejecución de los steps. El modo de secuencia es diferente de la propiedad.module adaptador
Un module en un chasis de I/O que proporciona una interface de comunicación entre un escáner y los modules de I/O en ese chasis. Este adaptador lee datos de entrada desde los circuitos de entrada y los transmite al escáner. También recibe los datos de salida desde el escáner y los escribe en los circuitos de salida.
module creable
Indica que el tipo de módulo forma parte de la lista de módulos y que se puede crear y configurar un perfil para ese tipo de módulo en Logix Designer en las circunstancias actuales. Un ejemplo de un tipo de módulo que no es creable sería si Logix Designer está en línea y el tipo de módulo está en la lista de módulos pero no se puede crear en línea.
module crítico
Un module de control crítico es aquél que, si se quita mientras se ejecuta el program de control, se provoca un fallo en uno o varios de los modules restantes en el chasis.
module de I/O
Un module que hace interface directamente a través de circuitos de I/O a los detectores y accionadores de la máquina/proceso en un sistema de controller programable.
module de I/O de 32 bits
Un module de I/O que usa 32 bits (2 palabras o 4 bytes) del área de imagen de entrada y/o salida.
module de I/O de 4 bits
Un module de I/O que usa 4 bits (1 nibble) del área de imagen de entrada y/o salida.
module de I/O de 8 bits
Un module de I/O que usa 8 bits (1 byte) del área de imagen de entrada y/o salida.
module de I/O directas
Un module de I/O donde cada entrada/salida tiene una conexión de circuito individual, directamente correspondiente, a una palabra o bit de la tabla de datos. El bit o palabra almacena el valor de la señal en el circuito de I/O (digital o analógico). Esto permite que la lógica de escalera tenga acceso directo a los valores de I/O.
module de redundancy del sistema
Un module que proporciona comunicaciones dedicadas a alta velocidad entre un chasis de control primario y un chasis de control secundario.
La responsabilidad principal del module es coordinar la configuración, el estado y los datos entre los sistemas de control primario y secundario. En cada chasis reside un module de redundancy del sistema.
module propietario
El controller que crea la configuración primaria y la conexión de comunicación a un module.
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Módulo (module) compatible
Módulo (module) compatible permite al dispositivo instalado aceptar la clave del dispositivo que está definida en el proyecto cuando el dispositivo instalado pueda emular al dispositivo definido. Con Módulo (module) compatible, normalmente reemplace un dispositivo por otro dispositivo con las características siguientes:
- Mismo número de catálogo
- Misma revisión principal o superior
- Revisión menor de la siguiente forma:
- Si la revisión principal es la misma, la revisión menor debe ser la misma o superior.Si la revisión principal es superior, la revisión menor puede ser cualquier número.
monitor de Equipment Phase
El Monitor de elemento de secuencia de equipo es la versión en línea del Editor de secuencia de equipo que se usa para monitorizar e interactuar con las secuencias de equipo descargadas en el controlador. El ingeniero de control puede hacer lo siguiente:
- Controlar la secuencia de equipo.
- Cambiar el valor de parámetros y atributos.Interactuar con la secuencia de ejecución.
MOTION_GROUP
Un data type de estructura que contiene la información de estado y control de un motion group.
MOTION_INSTRUCTION
Un data type de estructura que contiene la información de estado y control de instrucciones de movimiento (por ejemplo, MSO, MAM y MAS).
motor
Un dispositivo que convierte una forma de energía en energía mecánica.
- Motor de CA: convierte corriente eléctrica alterna (monofásica o multifásica) en energía mecánica. No requiere dispositivos de conmutación tales como escobillas.
- Motor síncrono de CA: gira a una velocidad proporcional a la frecuencia de la CA aplicada.
- Motor servo sin escobillas: usa conmutación electrónica para convertir CC a CA que se aplica directamente al motor, de manera que no se necesitan escobillas. Este tipo de motor puede proporcionar el buen par de bloqueo de un motor CC, sin los problemas de la conmutación mecánica.
- Motor de CC: convierte la corriente eléctrica directa en energía mecánica. Incluye un dispositivo de conmutación tal como una escobilla.
- Motor de CC de imanes permanentes: usa imanes permanentes para producir un campo magnético. Tiene características lineales de par-velocidad.
- Motor para fines generales: tiene una capacidad nominal y diseño Clase B continua. Está listado y se ofrece con capacidades nominales estándar y con características de funcionamiento y construcción mecánica estándar. Se usa en condiciones de servicio inusuales sin restricciones respecto a aplicación o tipo de aplicación (NEMA).
- Motor de velocidades múltiples: puede lograr 2, 3 o 4 velocidades discretas (fijas) mediante la selección de varias configuraciones de bobinado del estator. (Motor de inducción).
- Motor servo: se usa en control de posicionamiento de lazo cerrado. Este tipo de aplicación generalmente requiere linealidad alta.
- Motor para fines especiales: tiene características de funcionamiento especiales y/o construcción mecánica especial. Se ha diseñado para una aplicación específica y no es un motor para fines generales ni para fines definidos.
- Motor paso a paso: permite posicionamiento discreto sin retroalimentación. (Motor de CC especial).
movimiento absoluto
Un movimiento a una posición absoluta especificada en relación a una posición cero fija.
movimiento de giro horizontal
El movimiento de giro horizontal es un movimiento incremental del axis del motor o mesa de la máquina desde una posición a otra a la velocidad máxima sin perder control de posición.
movimiento incremental
Un movimiento a una posición incremental.
muestreo en tiempo real (Real Time Sample, RTS)
Un intervalo programado en el cual la información actualizada se proporciona al procesador. Es un método por el cual los datos se recolectan a intervalos precisos, para uso del procesador.
multi-owner
Una situación donde más de un controller en una configuración de I/O de multidifusión puede proporcionar datos de configuración para el I/O.
Consejo: | en la línea de I/O 1756, los datos de configuración de I/O en los diversos controllers de la configuración de multipropietarios deben ser iguales. |
multidifusión
Un mecanismo mediante el cual un module puede producir datos en una red que son recibidos simultáneamente por más de un receptor. Este término se usa para describir una función de la línea de I/O ControlLogix. Tiene capacidad para que múltiples controllers reciban simultáneamente datos de entrada desde el mismo module de I/O.
multiplicación de encoder
Una técnica por la cual la resolución de codificador puede elevarse sobre el conteo de líneas del codificador (normalmente de 2 a 4 veces el conteo de líneas).
Entregue su opinión