No se pueden cambiar las propiedades para el eje (axis) Nombre de etiqueta (tag) de eje

No se pueden cambiar las propiedades para el eje (axis)
Nombre de etiqueta (tag) de eje
. Introduzca un
Nombre de atributo
entre
Valor mínimo
y
Valor máximo
.
El valor introducido está fuera de rango. Los valores mínimo y máximo permitidos para el atributo también pueden depender de otros atributos introducidos. Por ejemplo, el atributo Posición de inicio debe estar dentro de los límites de sobrecarrera si los límites se usan para el eje.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal