Instrucciones de control de programa

Use las instrucciones de control del programa para modificar el flujo de la lógica.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Bloque de funciones
Texto estructurado
Si desea:
Utilice esta instrucción:
Saltar una sección de lógica que no siempre necesita ejecutarse.
JMP
LBL
Saltar para separar una rutina, pasar datos a la rutina, ejecutar la rutina y devolver resultados.
JSR
SBR
RET
Marcar un fin temporal que detiene la ejecución de la rutina.
TND
Deshabilitar todos los reglones en una sección de lógica
MCR
Deshabilitar las tareas de usuario.
UID
Habilitar las tareas de usuario.
UIE
Pausar un diagrama de funciones secuenciales
SFP
Restablecer un diagrama de funciones secuenciales
SFR
Finalizar una transición para una diagrama de funciones secuenciales
EOT
Desencadenar la ejecución de una tarea de evento
EVENT
Deshabilitar un reglón
AFI
Insertar un indicador de posición en la lógica.
NOP
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal