Pausa SFC (SFP)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción SFP pausa una rutina SFC.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
SFP_LD_avail_v31
Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
SFP(SFCRoutineName,TargetState);
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Tipo
Formato
Descripción
SFCRoutineName
ROUTINE
nombre
Rutina SFC a pausar
TargetState
DINT
inmediato
Seleccione uno:
  • En ejecución (o se introduce 0)
  • Pausada (o se introduce 1)
Texto estructurado
Operando
Tipo
Formato
Descripción
SFCRoutineName
ROUTINE
nombre
Rutina SFC a pausar
TargetState
DINT
inmediato
Seleccione uno:
  • En ejecución (o se introduce 0)
  • Pausada (o se introduce 1)
Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Descripción
La instrucción SFP le permite pausar una rutina SFC que se esté ejecutando.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Condiciones de fallo
Se producirá un fallo mayor si:
Tipo de fallo
Código de fallo
El tipo de rutina no es una rutina SFC
4
85
Consulte Atributos comunes para obtener información sobre fallos relacionados con los operandos.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de reglón es falsa.
N/A
La condición de entrada de renglón es verdadera
La instrucción pausa o reanuda la ejecución de la rutina SFC especificada.
Post-escaneado
N/A
Texto estructurado
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
Ejecución normal
La instrucción pausa o reanuda la ejecución de la rutina SFC especificada.
Post-escaneado
N/A
Ejemplo
Diagrama de lógica de escalera
SFP_LD_ex_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal