Fin temporal (TND)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción TND termina una rutina de manera condicional.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
TND_LD_avail_v31
Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
TND();
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Ninguno
Texto estructurado
Ninguno
Descripción
Cuando está habilitada, la instrucción TND actúa como el final de la rutina. Si la instrucción TND está en una subrutina, el control regresa a la rutina que llama. Si la instrucción TND está en una rutina principal, el control regresa al siguiente programa dentro de la tarea actual.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Atributos comunes para obtener información sobre fallos relacionados con los operandos.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
EnableIn es falso
N/A
EnableIn es verdadero
La instrucción se ejecuta
Post-escaneado
N/A
Texto estructurado
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Consultar Pre-escaneado en la tabla Diagrama de lógica de escalera.
Ejecución normal
Consultar La condición de entrada de reglón es verdadera en la tabla Diagrama de escalera.
Post-escaneado
Consultar Post-escaneado en la tabla Diagrama de escalera.
Ejemplos
Diagrama de lógica de escalera
Texto estructurado
InputA[:=] OutputB;
IF (InputA) THEN
TND();
END_IF;
InputE [:=] OutputF;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal