Sin operación (NOP)
Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.La instrucción NOP funciona como un marcador de posición.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Ninguno
Descripción
Puede colocar la instrucción NOP en cualquier parte de un reglón. Cuando está habilitada, la instrucción NOP no realiza ninguna operación. Cuando está deshabilitada, la instrucción NOP no realiza ninguna operación.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Atributos comunes para obtener información sobre fallos relacionados con los operandos.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
Pre-escaneado | N/A |
La condición de entrada de renglón es falsa | N/A |
La condición de entrada de renglón es verdadera | N/A |
Post-escaneado | N/A |
Ejemplos
Diagrama de lógica de escalera

Entregue su opinión